Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

KLINGER modernisiert in Niederösterreich mit Hilfe von Siemens seine Dichtungsproduktion

Details in der Appreturanlage © Siemens AG Österreich

Technologischer Fortschritt und Qualitätssicherung
Die neue Appreturanlage basiert auf einer Kombination aus 39 Siemens-Servomotoren der Typen SIMOTICS 1FK7, 1FT7 und 1FK2 sowie vier Siemens AC Motoren, die zusammen eine Antriebsleistung von insgesamt 104 kW erreichen. Diese Leistung ermöglicht eine präzise Steuerung anspruchsvoller Prozesse und die nahtlose Integration in die bestehende Produktionsumgebung von KLINGER. „Durch diese Kombination kommen wir auf eine geballte Antriebsleistung von 104 kW, die optimal auf die anspruchsvollen Prozesse der Appreturanlage abgestimmt ist“, sagt Peter Hallas, Sales Manager bei Siemens.

Ein Machine Learning Algorithmus sorgt für eine intelligente Qualitätskontrolle, indem er Platten auf Fehler überprüft und Anpassungen an die spezifischen Anforderungen der Produktion ermöglicht. Die Ergebnisse werden an die hochpräzisen Steuerungen von Siemens weitergeleitet, was eine effiziente und fehlerfreie Produktionssteuerung gewährleistet. „Diese Technologie ermöglicht nicht nur präzise Bewegungssteuerung, sondern auch eine nahtlose Integration in die bestehende Produktionsumgebung von KLINGER Dichtungstechnik“, ergänzt Thomas Sellner, Projektleiter bei KLINGER Dichtungstechnik.

Ein Schritt in die Zukunft
„Die Zusammenarbeit mit Siemens stärkt unsere Innovations- und Qualitätsziele deutlich“, erklärt Blumauer. Die Benutzerfreundlichkeit und Effektivität der eingesetzten Technologien sichern nicht nur die Effizienz der Produktion von KLINGER am österreichischen Standort, sondern auch die Zufriedenheit der Kunden weltweit.
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 70.000 Menschen.

Über Siemens Österreich 
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.
Mehr

Kontakt

SIMON TARTAROTTI

Siemens AG Österreich

+43 (664) 78063394