Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02. Juli 2020Siemens AG ÖsterreichWien
Intelligente Ventile von Siemens maximieren Flexibilität und Effizienz von HLK-Anlagen
Mehr Flexibilität durch WLAN-Anbindung
Das
intelligente Ventil kann automatisch, schnell und sicher in Betrieb
genommen werden. Die hierzu benötigten Datensätze können in die Siemens
App «ABT go» und anschließend mithilfe von WLAN auf jedes Ventil
geladen werden. Anhand der smarten Eigenschaften
ermöglicht das intelligente Ventil einen Zugriff aus der Ferne. Dies
erfolgt über BACnet-IP mit dem Siemens-Inbetriebnahmetool „ABT Site“
oder über das Internet mit dem Building Operator. Dank der
Cloud-Anbindung und Firmware-Updates aktualisiert sich das
intelligente Ventil bei Anpassungen von selbst, sodass es immer aktuell
bleibt. Sollten unregelmässige Werte von dem Ventil aufgezeichnet
werden, so wird dies mithilfe von Alarm-Funktionen im Building Operator
ersichtlich. Zusätzlich können in der Cloud-Applikation
von Siemens die Werte kontrolliert und in Form von Energiereports
dokumentiert werden.
Effizienzsteigerung während laufenden Betriebes
Adaptionen
in der Funktionalität und Anwendung machen das Intelligent Valve noch
effizienter. Als 3-Weg-Ventil ermöglicht das intelligente Ventil neu den
Einsatz in Beimischschaltungen, welche hydraulisch einfach abzugleichen
sind und geringe Investitionen
mit sich tragen, da auf eine Hauptpumpe im Erzeugerkreis verzichtet
wird. Um potentiellen Differenzdruckschwankungen in Zonen
entgegenzuwirken wurde eine Differenzdruckregelung implementiert. Jene
Neuerung ermöglicht vor allem in Altanlagen eine einfache Nachrüstung
des dynamischen hydraulischen Abgleiches ohne gleich alle Ventile
auszutauschen und erweitert somit den Einsatzbereich des intelligenten
Ventils. In Neuanlagen werden so optimale Arbeitsbedingungen für die
Ventile in den mit Differenzdruckregelung ausgestatteten
Zonen geschaffen. Mithilfe von neu geschaffenen
Vorlauftemperaturregelungen und witterungsgeführten Heizkreisen
übernimmt das intelligente Ventil Aufgaben des Automationslevels und
führt zu einer Entlastung oder gar Einsparung von Komfort-Reglern. Bei
einer
Entlastung des Komfort-Reglers können so komplexere Anlagen bei
geringer Investition umgesetzt werden. Im Falle des Ersetzens des
Komfort-Reglers kann das intelligente Ventil einfache Regelaufgaben
ausführen.
Die neu erhältlichen Abstandhalter für das Intelligent Valve ermöglichen eine verbesserte Dämmung, sodass zum Beispiel der Durchflusssensor in Kühl-anwendungen einfacher isoliert werden kann.
Noch mehr Effizienz bietet die neu implementierte Delta-T (DT) - Begrenzung welche sich vor allem für Klimaanlagen und grosse Ventilatorvektoren eignet. Hierbei wird die Temperaturdifferenz DT über dem vom Intelligent Valve geregelten Kühlregister begrenzt. Dies führt dazu, dass die Kältemaschine bzw. die Wärmepumpe immer mit einem minimalen DT betrieben wird, was einen optimalen Wirkungsgrad (Leistungskennziffer) sicherstellt und somit Primärenergie (Strom) eingespart.
Die neu erhältlichen Abstandhalter für das Intelligent Valve ermöglichen eine verbesserte Dämmung, sodass zum Beispiel der Durchflusssensor in Kühl-anwendungen einfacher isoliert werden kann.
Noch mehr Effizienz bietet die neu implementierte Delta-T (DT) - Begrenzung welche sich vor allem für Klimaanlagen und grosse Ventilatorvektoren eignet. Hierbei wird die Temperaturdifferenz DT über dem vom Intelligent Valve geregelten Kühlregister begrenzt. Dies führt dazu, dass die Kältemaschine bzw. die Wärmepumpe immer mit einem minimalen DT betrieben wird, was einen optimalen Wirkungsgrad (Leistungskennziffer) sicherstellt und somit Primärenergie (Strom) eingespart.
For this press release
Siemens Smart Infrastructure (SI)
gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur
für heute und für
die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der
Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von
Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart
Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio
aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom
Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend
digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb
erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln
– und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI
creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart
Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Siemens
Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 11.000 Menschen. Der
Umsatz lag im Geschäftsjahr 2019 bei rund 3,5 Milliarden Euro. Die
Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die
Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu
gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die
Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie
energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport-
und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und
integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich
nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens
Österreich bei rund 10.400 Lieferanten – etwa 6.500 davon
aus Österreich – rund 1,2 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die
Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20
Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere
Informationen:
www.siemens.at