Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release01. April 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Hannover Messe 2019
Die Verwendung des TIA Portal in der Cloud ermöglicht den schnellen und flexiblen Zugang über einen webbasierten Zugriff auf vorinstallierte Umgebungen, mit jeglicher Hardware, ohne Installation, zeitlich und örtlich ungebunden. Es reduziert damit deutlich den Aufwand für Tests neuer TIA Portal Innovationen. Damit ermöglicht das TIA Portal eine flexible Anpassung an die Arbeitsweise und die Geräte des Anwenders. Die Integration verschiedenster PC- und Tablet-Hardware in den Entwicklungsprozess von Maschinen und Anlagen erhöht die Flexibilität und reduziert die Anforderungen an die Engineering-Hardware auf ein Minimum. Eine lokale Installation auf den Geräten ist hierbei nicht erforderlich, da der Zugriff web-basiert erfolgt.
Die Skalierbarkeit der Cloud-Architektur ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Anforderung des Anwenders. Dazu zählt neben der Performance die individuelle Anpassung der Benutzer, die auf vorinstallierte TIA Portal Umgebungen zugreifen möchten. Das ermöglicht dem Anwender eine sehr schnelle Anpassung ganz ohne Wartezeit. Darüber hinaus können dadurch deutlich die Installations- und Softwarepflege-Aufwände reduziert werden.
Die zentrale Speicherung der Projektdaten in einem Cloud-basierten FileShare ermöglicht den schnellen und komfortablen Zugriff – egal an welchem Ort sich der Anwender befindet. Darüber hinaus ist die Verteilung von Projektdaten im Team wesentlich einfacher möglich. Ein Umkopieren von Daten von einem Gerät zu einem anderen kann dadurch komplett entfallen.
Hintergrundinformation
Mit dem 2010 von Siemens in den Markt eingeführten TIA Portal (Totaly Integrated Automation Portal) löst der Anwender schnell und intuitiv Automatisierungs- und Antriebsaufgaben durch effizientes Projektieren. Die Software-Architektur ist auf hohe Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Benutzer geeignet. Sie bietet ein einheitliches Bedienkonzept für Controller, HMI (Human Machine Interface) und Antriebe, für gemeinsame Datenhaltung und -konsistenz, zum Beispiel bei Konfiguration, Kommunikation und Diagnose, sowie leistungsfähige Bibliotheken über alle Automatisierungsobjekte. Das einfache Engineering im TIA Portal ermöglicht den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb. Im Rahmen der Digital Enterprise Software Suite ergänzt das TIA Portal, neben PLM (Product-Lifecycle-Management) und MES (Manufacturing Execution System), das ganzheitliche Software-Angebot von Siemens für Unternehmen auf dem Weg zu Industrie 4.0.
Diese Presseinformation sowie ein Pressebild finden Sie unter:
www.siemens.com/press/PR2019030219DFDE
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2019 unter: www.siemens.com/presse/hm19 und www.siemens.de/hannovermesse
www.siemens.com/press/PR2019030219DFDE
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2019 unter: www.siemens.com/presse/hm19 und www.siemens.de/hannovermesse
Foto: Siemens AG
Mehr Informationen
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at