Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17. Juni 2024Siemens AG ÖsterreichWien
EGGER & Siemens schmieden Allianz gegen Cyberkriminalität

Das Egger-Werk in St. Johann in Tirol ist jetzt noch besser gegen Cyberattacken geschützt © Egger
Digitalisierung im Shopfloor erfordert neue Vorgehensweisen im IT-Sicherheitsbereich
Die fortschreitende Digitalisierung des Shopfloors bringt einerseits Vorteile in puncto Effizienz, höherer Qualität und schonenderem Ressourcenumgang, jedoch registrieren immer mehr Firmen auch deutliche Zunahmen im Bereich der Cyberkriminalität. Eine stärkere Absicherung der Operational Technology (OT) war für EGGER somit unumgänglich. Die zentrale Säule des Projekts von EGGER mit Siemens umfasst ein passives Scanning-System, das die OT-Netzwerke überwacht, ohne den laufenden Fertigungsprozess zu beeinträchtigen. Roland Priewasser, OT Security Professional bei EGGER, betont die Wichtigkeit dieser Technologie: „Wir sind auf funktionierende und sichere Fertigungsprozesse angewiesen. Dieses System hilft uns, nicht nur mögliche Bedrohungen zu identifizieren, sondern auch die Netzwerkumgebung insgesamt zu optimieren.“
Laufend lernendes System bei der Anomalieerkennung
„Nach einer initialen Lernphase eliminiert die Anomalieerkennung Störungen, die durch unternehmensspezifische Kommunikationsmuster, sogenanntes 'Grundrauschen', verursacht werden. Danach kann das System präzise Netzwerkereignisse analysieren und relevante Sicherheitsmaßnahmen einleiten“, ergänzt Priewasser. „Das Risiko von Anlagen- oder gar Werksstillständen, beispielsweise im Rahmen eines Erpressungsversuchs, kann somit auf ein Minimum reduziert werden.“
Um auch auf internationaler Ebene agieren zu können, wurde das Anomalieerkennungssystem von Siemens remote implementiert. Dies trug nicht nur den globalen Aktivitäten von EGGER Rechnung, sondern entsprach auch den Anforderungen an Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit, die durch die Ereignisse der jüngsten Pandemie nochmals verstärkt wurden.
Weitere Vorteile, die sich aus der Datenstromüberwachung ergeben
Die Kooperation mit Siemens verschafft EGGER nicht nur wirksame Schutzmechanismen gegen unautorisierte externe Zugriffe, sondern es resultieren auch zusätzliche Vorteile. Insbesondere gewährt die gesteigerte Einsicht in die digitalen Abläufe auf Produktionsebene und deren gezielte Kontrolle die Möglichkeit, im OT-Sektor die begrenzt verfügbaren Ressourcen zu schonen und effizient auf wesentliche Produktionsprozesse zu konzentrieren. Der erfolgreiche Projektabschluss sorgt für eine verstärkte Sicherheit innerhalb der IT-Strukturen und einen signifikanten Effizienzzuwachs im Produktionsprozess.
Die fortschreitende Digitalisierung des Shopfloors bringt einerseits Vorteile in puncto Effizienz, höherer Qualität und schonenderem Ressourcenumgang, jedoch registrieren immer mehr Firmen auch deutliche Zunahmen im Bereich der Cyberkriminalität. Eine stärkere Absicherung der Operational Technology (OT) war für EGGER somit unumgänglich. Die zentrale Säule des Projekts von EGGER mit Siemens umfasst ein passives Scanning-System, das die OT-Netzwerke überwacht, ohne den laufenden Fertigungsprozess zu beeinträchtigen. Roland Priewasser, OT Security Professional bei EGGER, betont die Wichtigkeit dieser Technologie: „Wir sind auf funktionierende und sichere Fertigungsprozesse angewiesen. Dieses System hilft uns, nicht nur mögliche Bedrohungen zu identifizieren, sondern auch die Netzwerkumgebung insgesamt zu optimieren.“
Laufend lernendes System bei der Anomalieerkennung
„Nach einer initialen Lernphase eliminiert die Anomalieerkennung Störungen, die durch unternehmensspezifische Kommunikationsmuster, sogenanntes 'Grundrauschen', verursacht werden. Danach kann das System präzise Netzwerkereignisse analysieren und relevante Sicherheitsmaßnahmen einleiten“, ergänzt Priewasser. „Das Risiko von Anlagen- oder gar Werksstillständen, beispielsweise im Rahmen eines Erpressungsversuchs, kann somit auf ein Minimum reduziert werden.“
Um auch auf internationaler Ebene agieren zu können, wurde das Anomalieerkennungssystem von Siemens remote implementiert. Dies trug nicht nur den globalen Aktivitäten von EGGER Rechnung, sondern entsprach auch den Anforderungen an Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit, die durch die Ereignisse der jüngsten Pandemie nochmals verstärkt wurden.
Weitere Vorteile, die sich aus der Datenstromüberwachung ergeben
Die Kooperation mit Siemens verschafft EGGER nicht nur wirksame Schutzmechanismen gegen unautorisierte externe Zugriffe, sondern es resultieren auch zusätzliche Vorteile. Insbesondere gewährt die gesteigerte Einsicht in die digitalen Abläufe auf Produktionsebene und deren gezielte Kontrolle die Möglichkeit, im OT-Sektor die begrenzt verfügbaren Ressourcen zu schonen und effizient auf wesentliche Produktionsprozesse zu konzentrieren. Der erfolgreiche Projektabschluss sorgt für eine verstärkte Sicherheit innerhalb der IT-Strukturen und einen signifikanten Effizienzzuwachs im Produktionsprozess.
Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Über Siemens in Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.300 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2023 bei rund 3,2 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens in Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens in Österreich bei rund 7.000 Lieferanten – etwa 4.500 davon aus Österreich – fast 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.