Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung25. November 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Analyze MyDrives V1.0 standardmäßig im Mindsphere-Store erhältlich und Sinamics Connect 300 mit neuen intelligenten Features

Analyze MyDrives V1.0
Mit der neuen Version V1.0 der Mindsphere-Applikation Analyze MyDrives
stellt Siemens die bewährte App ab sofort standardmäßig im
Mindsphere-Store zur Verfügung. Die neue Version bietet Anwendern neue
leistungsstarke Diagrammbibliotheken für eine schnellere Visualisierung.
Anwendern bietet die neue Funktion „Pan & Scan“ die Möglichkeit,
ein genaues Zeitfenster für die Beobachtung zu bestimmen. In die neue
Version wurde ein verbesserter E-Mailbenachrichtigungsdienst integriert,
der einem einfachen IFTTT-Regelmechanismus unterliegt. Anwender können
zudem die Trendanalytik frei konfigurieren, beispielsweise für
Zeitreihen und Streudiagramme zur Unterstützung noch leistungsfähigerer
bi-variater grafischer Korrelationsanalysen. Ein neues Dashboard bietet
auf einen Blick die wichtigsten Statusinformationen aller relevanten
Antriebskomponenten. Bei Bedarf erhalten Anwender eine Übersicht über
die integrierten Variablen pro Antriebsstrangkomponente, einschließlich
des letzten übertragenen Wertes, der Zeit der letzten Aktualisierung,
der jeweiligen Maßeinheit und der Verknüpfung mit dem verwendeten
Diagramm. Der Export der Diagramme erfolgt mit nur einem Klick. In allen
Diagrammtypen sind statistische Aggregatsfunktionen integriert.
Neue Funktionen für Sinamics Connect 300
Mit Sinamics Connect 300 hat Siemens 2018 eine einfache
Plug-and-play-Lösung für das Einbinden von Umrichtern der
Sinamics-Familie in die IT-Welt eingeführt. Die Lösung ist für
Niederspannungsumrichter geeignet und unterstützt cloudbasierte
Digitalisierungslösungen. Zur SPS stellt Siemens die Lösung mit neuen
Features und verbesserter Benutzbarkeit vor. Neu ist der Expertenmodus,
über den Anwender ganz individuell nach Anforderung differenzieren
können, welche Parameter des Sinamics-Antriebs in Mindsphere, dem
offenen, cloudbasierten IoT-Betriebssystem, hinterlegt werden sollen.
Das neue Sinamics Connect 300-Gerät beinhaltet ein umfassendes
Inbetriebnahme- und Servicemanagement mit integriertem Web-Server, was
selbst die Konfiguration mit sehr spezifischen Anforderungen einfach
macht. Der Web-Server ermöglicht die umfassende Verwaltung des Gerätes,
z.B. der CA-Zertifikate, des Lizenzmanagements und die Aktualisierung
der Firmware. Auf der Web-Server-Homepage können sich Anwender zudem den
Mindsphere-Verbindungsstatus direkt anzeigen lassen und somit sofort
die Cloud Konnektivität überprüfen. Damit Daten auch im Falle von
Netzwerkausfällen nicht verloren gehen, wird ein Datenpuffer von bis zu
500 MB bereitgestellt. Für einen sicheren Datentransfer wurde das
Übertragungsprotokoll von HTTP auf HTTPS geändert sowie die
Sicherheitsrichtlinien zur Verhinderung unbefugter Manipulationen am
Gerät angepasst. Sinamics Connect 300 ergänzt das bestehende Standard
Mind-Connect-Portfolio und gibt Anwendern damit die Möglichkeit,
Sinamics-Umrichter, die nicht über Profinet kommunizieren, direkt an
Mindsphere anzubinden. Darüber hinaus ermöglicht Sinamics Connect 300
die Anbindung von Sinamics-Antrieben in bestehenden Anlagen, ohne
kostenintensive und zeitraubende Hardware- oder Softwareanpassungen
vornehmen zu müssen. Sinamics Connect 300 verwendet kein proprietäres
Datenmodell und kann dadurch hochgeladene Umrichterdaten allen
Mindsphere-Applikationen ohne Umwege zur Verfügung stellen.
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS 2019 finden Sie unter www.siemens.com/presse/sps2019
For this press release
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der
Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit
Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der
Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem
Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe
durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und
Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die
spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das
einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu
erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und
die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat
seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000
Mitarbeiter.
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des
Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700
Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden
Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete
Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im
Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung,
-übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und
Lösungen für die Produktions-, Transport- und Gebäudetechnik bis hin zu
Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung.
Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in
diesen Bereichen eine große Rolle. Mit seinen sechs Werken, weltweit
tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland
trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen
von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten – etwa 6.200 davon
aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die
Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20
Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere
Informationen: www.siemens.at