Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

ASCR 2025: Erfolgreiches Jahr für die Energieforschung 

Siemens Österreich betreibt seit 2013 gemeinsam mit Partnern eines der innovativsten Energieforschungsprojekte Europas in der aspern Seestadt.  

Alfred Einfalt, Principal Key Expert bei Siemens Österreich: „Unser Fokus in Aspern liegt auf intelligenten Netzen, zukunftsorientierter Gebäudetechnik sowie deren Interaktion. Gemeinsam mit unseren Forschungspartnern haben wir dieses Jahr das Projekt SENSE abgeschlossen und neben weiteren laufenden auch das neue Projekt OpEN gestartet. Mit jeweils unterschiedlichem, technologischem Fokus tragen beide Projekte dazu bei, die ehrgeizigen Klimaziele der europäischen Union durch die Integration erneuerbarer Energien und effizienter Nutzung von Infrastrukturkapazität zu unterstützen. Die Forschung in Aspern hat für uns messbaren Mehrwert – nicht nur im Bereich Energieforschung, sondern auch mit Produkten, die in Aspern konzipiert, entwickelt und getestet wurden. Mit Building X, Electrification X und Gridscale X hat Siemens Innovationen auf den weltweiten Markt gebracht, die wesentlich von der Forschungsarbeit in Aspern profitiert haben.“

Projekt SENSE – mehr Transparenz in Netzen und Gebäuden
Das Projekt SENSE (Semantics-based Explanations of Cyber-physical Systems) sorgt für mehr Transparenz in Cyber-physischen Systemen (CPS) wie Smart Grids und intelligenten Gebäuden, die zunehmend komplexer, vernetzter und datengetrieben sind. SENSE kombiniert tiefgreifendes Systemwissen – etwa über Sensoren und Struktur – mit externen Einflussfaktoren wie Wetterbedingungen oder Energiepreisen. Das System reagiert auf interne Ereignisse und verfügt über den physikalischen Kontext bzw. Wissen über kausale Zusammenhänge. Auf Anfrage über ein KI-Interface kenn es präzise und nachvollziehbare Erklärungen zum aktuellen Systemstatus oder einzelnen Ereignissen liefern. Das Projekt SENSE wurde von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) gefördert.

Projekt OpEN sorgt für die Integration von dezentralen Energieressourcen
Ziel des Projekts OpEN (Operative Hüllkurven für DER auf Basis datengetriebener Modelle des Stromnetzes) ist die Erforschung des technischen Einsatzes von dynamischen Betriebsbereichen (Operativen Hüllkurven) als Flexibilitätsoption für die Planung und den Betrieb von Verteilernetzen mit einem hohen Anteil von dezentralen Energieerzeugungsressourcen in Österreich. Damit wird die Integration von dezentralen Energieressourcen unterstützt und ermöglicht, ohne die zulässigen Betriebsbereiche der Verteilernetze zu verletzen. Neben dem AIT als Koordinator und wissenschaftlicher Partner wird in diesem Projekt mit Kärnten Netz, Energienetze Steiermark, Netz Niederösterreich und natürlich dem ASCR Joint Venture Partner Wiener Netze zusammengearbeitet.Das Projekt OpEn wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Klima- und Energiefonds gefördert.

Building X - zukunftsweisende Lösungen für die Gebäudetechnik
Seit einiger Zeit erprobt Siemens im Technologiezentrum Aspern die Building X-Plattform und deren Applikationen als Basis für zukunftsweisende Lösungen in der Gebäudetechnik. Die Plattform bietet offene Schnittstellen, auf deren Grundlage Siemens gemeinsam mit Partnern maßgeschneiderte Services entwickelt, die einen erheblichen Mehrwert für Gebäudebetreiber und -nutzer schaffen. Darüber hinaus arbeitet Siemens gemeinsam mit Partnern an Lösungen zur Überwachung und Berichterstattung weiterer Assets in der Gebäudetechnik. Durch datenbasierte Inspektionen können Fehler frühzeitig erkannt und Betreiber automatisiert per E-Mail informiert werden. Besonders zukunftsweisend sind KI-basierte Methoden, die auf Basis verfügbarer Daten und digitalisierter Erfahrungen mögliche Fehlerursachen identifizieren und individuelle Handlungsempfehlungen bereitstellen. Auch diese Services werden im Testbed der ASCR erprobt und gemeinsam mit den Partnern hinsichtlich ihres praktischen Nutzens evaluiert.

Die ASCR ist seit der Gründung im Jahr 2013 weltweit beachtet: Allein im vergangenen Jahr haben über 600 Personen aus über 45 nationalen und internationalen Delegationen das Forschungsprojekt besucht. Auch die einzelnen Projekte finden international Anklang und Beachtung: Die Erforschung der Integration von E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur in städtische Niederspannungsnetze von der Siemens AG Österreich und den Wiener Netze im Rahmen eines Aspern Smart City Research Projekts wurde auf der diesjährigen CIRED Konferenz in Genf präsentiert. Die Ergebnisse zeigen, dass das dynamische Netzkapazitätsmanagement die Effizienz und Auslastung des Stromnetzes erheblich verbessern kann – und dass die intelligente Planung und Steuerung der Elektromobilität einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Im nächsten Jahrwerden weitere Forschungsprojekte, z.B. rund um KI-Anwendungen im Gebäude- und Verteilnetzbetrieb durchgeführt.

Siemens Österreich betreibt seit 2013 gemeinsam mit Partnern eines der innovativsten Energieforschungsprojekte Europas in der aspern Seestadt. Dort werden nachhaltige Energielösungen unter realen Bedingungen getestet. Die daraus gewonnenen Daten ermöglichen marktnahe, skalierbare Ansätze für eine klimafreundliche Energiezukunft. Über 150 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen arbeiten an dem bislang einzigartigen Kooperationsmodell.

Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.

Mehr

Kontakt

JOHANNA BÜRGER

+43 (664) 88555678