Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens revolutioniert mit neuer Software die Elektroplanung der Industrie

Dank der Cloud-Technologie können Anwender ortsunabhängig und gemeinsam an Projekten arbeiten und stets auf die aktuellen Planungsdaten zugreifen.  

Bei der Konstruktion der elektrischen Ausrüstung von Maschinen stoßen Elektroplaner oft an Grenzen. Häufig werden aus Vorsicht und aus Zeitdruck alte Planungen übernommen, inklusive veralteter oder ineffizienter Konzepte. Oftmals können Daten und Dokumente aus dem mechanischen Design nicht nahtlos in der Elektrokonstruktion verarbeitet werden und erfordern daher eine Nachbearbeitung. Hier liegt ein enormes Einspar- und Qualitätspotenzial. Genau an dieser Stelle setzt Siemens an: Der Electrical Designer in der TIA Selection Tool Cloud hilft, Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden und somit die Planungsqualität zu verbessern. Was bisher Stunden gedauert hat, ist jetzt in weniger als der Hälfte der Zeit erledigt: Der Electrical Designer wählt automatisch Komponenten für den kompletten Hauptstromkreis nach IEC 60204-1 aus, erbringt Kurzschlussnachweise, ermöglicht präzise Leitungsdimensionierung und erstellt die notwendige Dokumentation – alles in einem einzigen Arbeitsablauf. Dadurch entfallen zeitaufwändige manuelle Berechnungen. Dank der Cloud-Technologie können Anwender ortsunabhängig und gemeinsam an Projekten arbeiten und stets auf die aktuellen Planungsdaten zugreifen. 

Durch diese Innovation stärkt Siemens seine Position als Technologieführer im digitalen Schaltschrankbau und eröffnet neue Möglichkeiten für ein effizienteres Engineering. „Der Siemens Electrical Designer ist ein Quantensprung in der Elektroplanung. Als weltweit erste browserbasierte Lösung vereint er Normenkonformität, Kurzschlussanalyse und automatische Dimensionierung. Er halbiert die Planungszeiten, eliminiert Fehler und bietet spezifisches Normenwissen. Für uns ist das die Zukunft des Engineerings“, sagte Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens.

Vorteile auf einen Blick:

  • Durchgängige Kurzschlussbetrachtung: Als erste und einzige Lösung am Markt bietet der Electrical Designer einen durchgängigen Nachweis der Kurzschlussfestigkeit nach IEC-Normen vom einzelnen Verbraucher bis zum Einspeisepunkt in die Maschine.
  • Komplette Maschinenauslegung statt Einzelberechnung: Kennt die Software die Lasten für die Maschine, ermittelt das Tool automatisch passende Schaltgeräte, Steuerungen und Netzkomponenten, inklusive Stückliste und vollständiger Dokumentation.
  • Aktuelles Normenwissen: Der Electrical Designer prüft automatisch die Anforderungen aus den relevanten Normen (aktuell IEC 60204-1).
  • Cloudbasiert und zukunftssicher: Als vollständig browserbasierte Lösung entfallen Installationen und Updates. Der Electrical Designer bietet jederzeit geräteunabhängigen Zugriff mit aktueller Softwareversion und einfacher Projektweitergabe und hilft Unternehmen, Planungszeiten zu halbieren, die Skalierbarkeit zu erhöhen und Investitionssicherheit zu gewinnen.
  • Belastungsgrenzen simulieren und testen: Planer können dank flexibler Berechnungslogik unterschiedliche Kurzschlussszenarien simulieren, um das elektrische System optimal an lokale Netzbedingungen anzupassen. 
Der Electrical Designer ist für alle Nutzer der TIA Selection Tool Cloud kostenlos verfügbar. Er wird auf der Fachmesse Smart Production Solutions (SPS) vom 25.11. bis 27.11.2025 in Nürnberg zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Siemens-Stand befindet sich in Halle 11.

TIA Selection Tool Cloud - Siemens
Electrical Designer
Über Siemens Österreich 
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.
Mehr

Kontakt

JOHANNA BÜRGER

Siemens AG Österreich

+43 (664) 88555678