Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens E-Ladesäulen Offensive für Österreich  

Siemens E-Ladesäulen Offensive elektrisiert den gesamten Verkehr in Österreich. © Siemens 

Direkt zu den Menschen: Die neuen Standorte
Die SICHARGE D-Ladestationen, die Ladelösungen für unterschiedlichste Bereiche bieten, werden an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und strategischen Orten errichtet. Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung des von der Politik angekündigten Ziels unternommen: Bis 2030 soll 95 % der österreichischen Bevölkerung eine Schnelllademöglichkeit innerhalb von zehn Kilometern zur Verfügung stehen.

Innovationen für die Zukunft: Highlight-reicher Herbst steht bevor
Auf der Busworld Brüssel – die Fachmesse für e-Ladeinfrastruktur im Schwerverkehr – wird im Oktober ein weiterer Siemens-Meilenstein im Bereich Ladeinfrastruktur präsentiert. Hier wird eine neue, innovative High-Power-Ladelösung vorgestellt, die speziell auf Flexibilität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist. Diese Technologie wird nicht nur en-route Ladestationen für PKWs effizienter machen, sondern auch Mega-Watt-Ladungen für Busse und Lkws unterstützen. „Mit der neuen Ladelösung schlagen wir die Brücke zwischen zukunftsweisender Technologie und den aktuellen Bedürfnissen der Mobilitätswende“, sagt Gerrit Pürstl, Leiter Elektromobilität bei Siemens Österreich.

Siemens als Vorreiter der Mobilitätswende
Die Siemens E-Ladesäulen Offensive ist Teil der gemeinsamen Anstrengungen von Industrie, Politik und Energieversorgern, die Verkehrswende voranzutreiben und Österreich zu einem Vorzeigeland für nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Mit der Zielsetzung, bis 2030 eine flächendeckende und zugängliche Ladeinfrastruktur zu schaffen, trägt Siemens entscheidend dazu bei, dass E-Mobilität für alle Menschen in Österreich praktikabel und attraktiv wird. Der Ausbau von Schnellladestationen wie der SICHARGE D ist dabei ein zentraler Baustein, um ökologische und wirtschaftliche Ziele in Einklang zu bringen und Mobilität neu zu denken.
Über Siemens in Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.
Mehr

Kontakt

JOHANNA BÜRGER

Siemens AG Österreich

+43 (664) 88555678