Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens stellt innovatives Motormanagement-System für industrielle Schaltanlagen vor

SIMOCODE M-CP

Platzsparender und flexibler Einbau 
Die neue Produktreihe SIMOCODE M-CP ist für die Einschubtechnik in Schaltanlagen optimiert. Dieses vielseitige Gerät bietet die Wahl zwischen Fronttafeleinbau und Hutschienenmontage und ermöglicht so eine Optimierung des Platzbedarfs und eine Reduzierung des Installationsaufwands. Mehr integrierte Funktionen im Grundgerät sorgen für weniger Varianz. Sechs digitale Eingänge und vier Relaisausgänge machen zusätzliche Module überflüssig.

Fortschrittliche Kommunikation mit Single Pair Ethernet
Um eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zu ermöglichen, nutzt SIMOCODE M-CP die Single Pair Ethernet (SPE) Technologie. Die neue Busphysik erfüllt die Anforderungen des Schaltanlagenbetriebs auf intelligente Weise und reduziert gleichzeitig den Verdrahtungsaufwand mit dünnen, zweiadrigen Kabeln. Über nur zwei Drähte wird die Kommunikation in den Einschub ermöglicht.

Zukunftssichere Technologie mit nachladbaren und lizenzierbaren Funktionen 
Zukünftig lässt sich SIMOCODE M-CP durch den Erwerb von Lizenzen, die je nach Anwendung zusätzliche Funktionen freischalten, an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anpassen. Dies erspart den Kauf und die Installation separater Produkte und macht das System zukunftssicher. Ein Beispiel ist die Integration von Condition Monitoring direkt in das Motormanagementsystem. Separate Sensoren sind damit nicht erforderlich. Die wichtigsten Parameter können jetzt über den Motor und die Strom- und Spannungsmessmodule überwacht werden, was die Einrichtung vereinfacht. Durch Erwerb einer Lizenz können Nutzer die Bereitstellung von Daten durch SIMOCODE M-CP für erweiterte Funktionen wie Motorstromsignaturanalysen (MCSA) oder KI-basierte Erkennung von Anomalien und Schäden an Motoren und Maschinen freischalten, um Betriebsabläufe effizienter zu gestalten und die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Integrierte Nachhaltigkeit
Neben der Verwendung von Recyclingmaterialien für Produktion und Verpackung zahlt sich die hohe Qualität der Produkte durch eine lange Lebensdauer aus. Mit seiner Vielzahl an Diagnosefunktionen kann SIMOCODE M-CP durch frühzeitige Warnung bei Unregelmäßigkeiten dazu beitragen, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen und die Lebensdauer von Motoren zu verlängern. Langfristige Firmware-Updates gewährleisten, dass SIMOCODE M-CP über Jahre hinweg funktionsfähig und auf dem neuesten Stand bleit.
Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.300 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2023 bei rund 3,2 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 7.000 Lieferanten – etwa 4.500 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.
Mehr
Reference Number: ATPR20241105385DE

Kontakt

Simon TARTAROTTI

Siemens AG Österreich

+43 (664) 78063394