Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung11. Mai 2023Siemens AG ÖsterreichWien
Von der Feldebene bis in die Cloud: Cybersecurity in der Niederspannungsenergieverteilung
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e3f93e46-0bfe-4ce0-a267-c5e99153f647/BACnet-SC-Keyvisual.jpg)
(c) Siemens Cybersecurity
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:89471bc9-24c8-4c13-81c7-722eda7adecc/cyberbezpieczenstwo-grafika-1.jpg)
(c) Siemens Cybersecurity in der Cloud
Sicherheit auf allen Ebenen realisiert
Wie eine durchgängige Cybersicherheit von der Feldebene bis in die Cloud realisiert werden kann, zeigt der offene Leistungsschalter 3WA von Siemens: Am Gerät selbst schützen integrierte Sicherheitsmerkmale den Schalter gegen Manipulationsversuche. Das Profinet-IO/Modbus-TCP-Modul COM190 etwa verfügt über einen integrierten Hardware-Parameter-Schreib- und Fernschaltschutz. Je nach Anwendung des offenen Leistungsschalters 3WA kann es nützlich sein, ihn über die Kommunikationsschnittstelle ferngesteuert ein- oder auszuschalten. Dass ein Fernschalten nur möglich ist, wenn der Betreiber dies vorsieht, gewährleistet das Kommunikationsmodul COM190 mit seinem Fernschaltschutz. Über einen separaten Kanal, beispielsweise eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), wird das Fernschalten bedarfsgerecht freigeschaltet und anschließend wieder gesperrt. Die Fernschaltung selbst erfolgt über eine andere Anwendung, etwa ein Energiemanagementsystem. Eine Fernschaltung ist also nur bei Kontrolle über zwei voneinander unabhängige Wege möglich, was ein unbefugtes Schalten durch Hacker oder Malware deutlich erschwert.
Bluetooth-Zugriff sorgfältig abgesichert
Die Bluetooth-Funktionalität des offenen Leistungsschalters 3WA ermöglicht es, über die SENTRON powerconfig mobile App verschlüsselt auf diesen zuzugreifen. Dabei ist die Bluetooth-Schnittstelle werksseitig deaktiviert und muss bewusst über das Display der elektronischen Auslöseeinheit ETU600 eingeschaltet werden. Nach dem Gebrauch wird die Bluetooth-Schnittstelle automatisch ausgeschaltet, um missbräuchlichen Zugriff zu verhindern. Für das Pairing mit dem offenen Leistungsschalter 3WA wird mit Passkey Entry das sicherste Verfahren genutzt. D. h. es ist die Eingabe einer einmaligen PIN notwendig, die von Siemens vergeben wird. Diese wird für jeden offenen Leistungsschalter 3WA neu generiert und während der Produktion auf die jeweilige Einheit geladen. Nach dem ersten Pairing sollte der Betreiber diese PIN ändern. Als Gateway zur Cloud kann die IoT-Datenplattform 7KN Powercenter 3000 eingesetzt werden. Sie sammelt die Energiewerte aus unterlagerten, kommunikationsfähigen Geräten. Diese Daten werden anschließend über cloudbasierte Anwendungen (z. B. MindSphere) visualisiert und ausgewertet. Die Kommunikation über ein einzelnes, mit Sicherheitsfunktionen geschütztes Gateway sorgt dabei für die Datensicherheit. Das 7KN Powercenter 3000 kann u. a. in die Modbus TCP-Whitelist des offenen Leistungsschalters 3WA aufgenommen werden, somit wird die Kommunikation via Modbus auf die jeweiligen Partner eingeschränkt.
Cybersicherheit stets auf Höhe mit den aktuellen BedrohungenMit diesen Maßnahmen hat Siemens die Weichen für cybersichere Produkte gestellt. Kommunikative Geräte tragen dazu bei, dass sowohl Produktionsanlagen der Industrie 4.0 als auch Gebäude und Infrastrukturen effizienter und ressourcenschonender funktionieren. Ein starkes Cybersecurity-Konzept, das durch in den Geräten installierte Sicherheitsfunktionen unterstützt wird, stellt sicher, dass Betreiber, aber auch Planer und Projektabwickler (EPC) diese Anwendungen sicher nutzen und von allen Vorteilen profitieren können.
Siemens auf der SMART Linz
Unter dem Motto „Make it real. Become a Digital Enterprise“ zeigt Siemens auf der „SMART Automation Austria Linz 2023“ von 23. bis 25. Mai im Design Center in Linz, wie Digitalisierung als Schlüssel zu mehr Schnelligkeit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit führen kann. Mit dem offenen Leistungsschalter 3WA präsentiert das Unternehmen hier ein Highlight aus dem Bereich der Niederspannungsschalttechnik. Siemens Experten vor Ort beraten und informieren live zu verschiedenen Themen wie etwa Lösungen im Bereich Cybersecurity.
Wie eine durchgängige Cybersicherheit von der Feldebene bis in die Cloud realisiert werden kann, zeigt der offene Leistungsschalter 3WA von Siemens: Am Gerät selbst schützen integrierte Sicherheitsmerkmale den Schalter gegen Manipulationsversuche. Das Profinet-IO/Modbus-TCP-Modul COM190 etwa verfügt über einen integrierten Hardware-Parameter-Schreib- und Fernschaltschutz. Je nach Anwendung des offenen Leistungsschalters 3WA kann es nützlich sein, ihn über die Kommunikationsschnittstelle ferngesteuert ein- oder auszuschalten. Dass ein Fernschalten nur möglich ist, wenn der Betreiber dies vorsieht, gewährleistet das Kommunikationsmodul COM190 mit seinem Fernschaltschutz. Über einen separaten Kanal, beispielsweise eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), wird das Fernschalten bedarfsgerecht freigeschaltet und anschließend wieder gesperrt. Die Fernschaltung selbst erfolgt über eine andere Anwendung, etwa ein Energiemanagementsystem. Eine Fernschaltung ist also nur bei Kontrolle über zwei voneinander unabhängige Wege möglich, was ein unbefugtes Schalten durch Hacker oder Malware deutlich erschwert.
Bluetooth-Zugriff sorgfältig abgesichert
Die Bluetooth-Funktionalität des offenen Leistungsschalters 3WA ermöglicht es, über die SENTRON powerconfig mobile App verschlüsselt auf diesen zuzugreifen. Dabei ist die Bluetooth-Schnittstelle werksseitig deaktiviert und muss bewusst über das Display der elektronischen Auslöseeinheit ETU600 eingeschaltet werden. Nach dem Gebrauch wird die Bluetooth-Schnittstelle automatisch ausgeschaltet, um missbräuchlichen Zugriff zu verhindern. Für das Pairing mit dem offenen Leistungsschalter 3WA wird mit Passkey Entry das sicherste Verfahren genutzt. D. h. es ist die Eingabe einer einmaligen PIN notwendig, die von Siemens vergeben wird. Diese wird für jeden offenen Leistungsschalter 3WA neu generiert und während der Produktion auf die jeweilige Einheit geladen. Nach dem ersten Pairing sollte der Betreiber diese PIN ändern. Als Gateway zur Cloud kann die IoT-Datenplattform 7KN Powercenter 3000 eingesetzt werden. Sie sammelt die Energiewerte aus unterlagerten, kommunikationsfähigen Geräten. Diese Daten werden anschließend über cloudbasierte Anwendungen (z. B. MindSphere) visualisiert und ausgewertet. Die Kommunikation über ein einzelnes, mit Sicherheitsfunktionen geschütztes Gateway sorgt dabei für die Datensicherheit. Das 7KN Powercenter 3000 kann u. a. in die Modbus TCP-Whitelist des offenen Leistungsschalters 3WA aufgenommen werden, somit wird die Kommunikation via Modbus auf die jeweiligen Partner eingeschränkt.
Cybersicherheit stets auf Höhe mit den aktuellen BedrohungenMit diesen Maßnahmen hat Siemens die Weichen für cybersichere Produkte gestellt. Kommunikative Geräte tragen dazu bei, dass sowohl Produktionsanlagen der Industrie 4.0 als auch Gebäude und Infrastrukturen effizienter und ressourcenschonender funktionieren. Ein starkes Cybersecurity-Konzept, das durch in den Geräten installierte Sicherheitsfunktionen unterstützt wird, stellt sicher, dass Betreiber, aber auch Planer und Projektabwickler (EPC) diese Anwendungen sicher nutzen und von allen Vorteilen profitieren können.
Siemens auf der SMART Linz
Unter dem Motto „Make it real. Become a Digital Enterprise“ zeigt Siemens auf der „SMART Automation Austria Linz 2023“ von 23. bis 25. Mai im Design Center in Linz, wie Digitalisierung als Schlüssel zu mehr Schnelligkeit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit führen kann. Mit dem offenen Leistungsschalter 3WA präsentiert das Unternehmen hier ein Highlight aus dem Bereich der Niederspannungsschalttechnik. Siemens Experten vor Ort beraten und informieren live zu verschiedenen Themen wie etwa Lösungen im Bereich Cybersecurity.
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.000 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2022 bei rund 2,8 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.400 davon aus Österreich – über 899 Millionen Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.