Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Mai 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Parken in Salzburg nun besonders bequem
Autofahrer profitieren von zahlreichen Annehmlichkeiten: Ein blauer Design LED Leuchtring sowie große P-Symbole an den Seiten sorgen für optimale Erkennbarkeit zur einfachen Auffindung. Das extra große Tastensystem macht die Bedienung sehr einfach, besonders für ältere oder schlechter sehende Menschen. Wie bisher kann mit Münzen oder via Handyparken bezahlt werden - in Zukunft aber können Autofahrer Zeit sparen und dies auch bequem via NFC mit ihrer Kredit- oder Bankomatkarte und seit neuestem auch mit ‚Apple Pay‘ kontaktlos erledigen. Dieses Service wird gut angenommen: Seit Anfang April wurden mehr als 10.000 Zahlungen bargeldlos durchgeführt, das sind etwa 13 Prozent.
Für die Stadt Salzburg vorteilhaft sind die geringeren Betriebs- und Instandhaltungskosten über die geplante Lebenszeit der Automaten. Konkret hat sich bereits gezeigt, dass der Aufwand für die Bargeldmanipulation durch die hohe Nutzung der bargeldloser Bezahlmöglichkeiten gesunken ist.
Erstmals in Österreich werden alle Parkscheinautomaten mit zukunftssicheren, energiesparenden LTE-Mobilfunkmodems ausgestattet. Auf diese Weise sind sie ständig online mit dem Rechenzentrum verbunden, sodass die Stadt jederzeit einen Überblick über die aktuellen Einnahmen hat.
„Ich danke Siemens Mobility und Christian Safran vom Büro Lechner & Partner für Planung und Umsetzung sowie den befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrates für die gute und reibungslose Zusammenarbeit. Gemeinsam ist es uns gelungen, ein zukunftsorientiertes System zu etablieren. Persönlich kann ich nur empfehlen, das Angebot zur bargeldlosen Zahlung zu nutzen“, so Bürgermeister Harald Preuner.
Arnulf Wolfram, CEO Siemens Mobility Österreich: „Wir freuen uns, Salzburg bei der Weiterentwicklung des Verkehrssystems unterstützen zu dürfen. Die neuen Parkscheinautomaten sind für Autofahrer äußerst bequem zu benützen, die Stadt profitiert durch die hohe Wirtschaftlichkeit und den deutlich günstigeren Betrieb“.
Die intelligente Software des Parkscheinautomaten erkennt automatisch kritische Zustände und meldet diese an die Zentrale, schon bevor es zum Ausfall des Geräts kommt. Das sorgt für eine erhöhte Verfügbarkeit, Betriebssicherheit und optimierte, planbare Serviceeinsätze. An einigen ausgewählten Standorten verfügen die Automaten über integrierte Solarmodule und benötigen keinen konventionellen Stromanschluss mehr. Die Geräte sind in hochsicherer Ausführung fast wie ein kleiner Safe gefertigt und zählen daher hinsichtlich Ein- und Aufbruchschutz zu den sichersten Automaten in Europa.
Siemens Mobility ging als Sieger aus der EU-weiten Ausschreibung hervor, Teil des Auftrags ist auch ein Servicevertrag über die gesamte Lebensdauer von 15 Jahren.
Mehr Informationen
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at