[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/at\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/at\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/at","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release26. August 2021Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens bei den Salzburger Festspielen: Technik trifft Kultur
Siemens Fest>Spiel>Nächte gehen am 29. August zu Ende
Modernste Technik von Siemens sorgt für Wohlbefinden, Spitzenakustik und Sicherheit
Siemens
agiert als Technologiepartner, Berater, Dienstleister, Systemintegrator
und Produktlieferant u.a. bei Brandschutz, Sicherheit,
Gebäudeautomation,
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Energiemanagement
Die
diesjährige Salzburger Festspiel-Saison geht am 31. August zu Ende und
auch die Siemens Fest>Spiel>Nächte erfreuten sich trotz Corona und
durchwachsenem Wetter wieder größter Beliebtheit. Während
der gesamten Spieldauer von 24. Juli bis 29. August wurden beliebte
Festspielproduktionen in bester Bild- und Tonqualität auf einer
tageslichttauglichen LED-Leinwand am Salzburger Kapitelplatz
ausgestrahlt. Bildmaterial Siemens Fest>Spiel>Nächte finden Sie
hier.
Siemens Fest>Spiel>Nächte gehen am 29. August zu Ende
Modernste Technik von Siemens sorgt für Wohlbefinden, Spitzenakustik und Sicherheit
Siemens
agiert als Technologiepartner, Berater, Dienstleister, Systemintegrator
und Produktlieferant u.a. bei Brandschutz, Sicherheit,
Gebäudeautomation,
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Energiemanagement
Die
diesjährige Salzburger Festspiel-Saison geht am 31. August zu Ende und
auch die Siemens Fest>Spiel>Nächte erfreuten sich trotz Corona und
durchwachsenem Wetter wieder größter Beliebtheit. Während
der gesamten Spieldauer von 24. Juli bis 29. August wurden beliebte
Festspielproduktionen in bester Bild- und Tonqualität auf einer
tageslichttauglichen LED-Leinwand am Salzburger Kapitelplatz
ausgestrahlt. Bildmaterial Siemens Fest>Spiel>Nächte finden Sie
hier.
Die
rund 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt profitieren
während der Festspiele in Salzburgs Konzertsälen aber auch vom
Erfindungsreichtum und Innovationsgeist von Siemens. Ob im Haus für
Mozart, der Felsenreitschule, im Großen Festspielhaus
oder am Kapitelplatz – Siemens-Technologie sorgt für Wohlbefinden,
Spitzenakustik und Sicherheit. Hinter den Kulissen der Salzburger
Festspiele spielt deshalb vor allem die Gebäudetechnik die Hauptrolle.
Um den Festspielen auch während der gesamten Spielsaison
einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb auf höchstem Niveau zu
garantieren, ist Siemens für Gebäudeautomation, Beschallungssysteme,
Inspizientenpulte, Brandmeldetechnik, Zutrittskontrolle und
Evakuierungssystem verantwortlich.
Wohlfühlfaktor Raumklima
Maßgeblich für eine perfekte Performance der Künstlerinnen und Künstler
sowie den Komfort des Publikums ist die einzigartige Klimaregelung mit
präziser Steuerung der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit in den
Festspielhäusern. Dabei hat Siemens einen geheimen
Verbündeten: Den Almfluss und dessen Verzweigungen, die unter der Stadt
verlaufen. Unterhalb des Großen Festspielhauses wird das kalte Wasser
umgeleitet und verwendet, um die Konzerthalle auf 23 Grad und die
Feuchtigkeit auf 55 Prozent zu regulieren. Das Gebäudeautomationssystem
steuert auch das Ventilationssystem, welches leise und fortlaufend
klimatisierte Frischluft in die Säle pumpt. Mit der dazugehörigen
Managementstation können alle Systeme mit ihren mehr als 6.000
Datenpunkten überwacht werden. Die Station ist äußerst empfindlich
und meldet die kleinste Störung oder Abweichung von den definierten
Werten. Akustische Brillanz
Um die Akustik zu verbessern und die Tonanlagen auf den neuesten Stand
der Technik zu bringen, wurde in den Festspielhäusern ein digitales
Audionetzwerk errichtet: Siemens installierte Beschallungssysteme
inklusive aller benötigten Komponenten sowohl im Bühnen-
als auch im Publikumsbereich. Computergesteuerte Lautsprecher und
Equalizer sorgen dafür, dass jeder Zuhörer im Publikum den Ton zur
gleichen Zeit in der gleichen Qualität hört. Das System überwacht sich
dabei selbst – jede Störung wird automatisch an das
Personal gemeldet.
Mit
Hilfe der Inspizientenpulte, welche Siemens speziell für die
Festspielhäuser konstruiert und installiert hat, kann der
Gesamtkoordinator – auch Inspizient genannt – das komplette
Bühnengeschehen
überwachen, Darsteller aufrufen oder Lichtsignale geben. Die
Bedienoberfläche bietet dabei nicht nur Tasten, sondern auch einen
Touchscreen. Darüber hinaus können die Inspizienten die Funktionen der
unterschiedlichen Tasten individuell anpassen und so die
Reaktion auf herausfordernde Situationen im Laufe einer Vorstellung
beschleunigen.
Tritt
plötzlich ein Notfall ein, können die Inspizienten und
Behördenvertreter eine Evakuierung über die öffentliche
Lautsprecheranlage anordnen und die entsprechenden Einsatzkräfte
kontaktieren.
Im Haus für Mozart und in der Felsenreitschule sind mehr als 300
Lautsprecherkreise installiert. Im Großen Festspielhaus wird die Anlage
inklusive Inspizientenpult derzeit modernisiert und schlussendlich rund
260 Lautsprecherkreise aufweisen.
Sicherheit auf allen Ebenen
Das Branderkennungssystem von Siemens besteht aus drei Kernsystemen mit
rund 2.000 installierten Detektoren. Damit ist eine schnelle und
zuverlässige Branderkennung möglich, die die Sicherheit von Personal und
Besuchern gewährleistet. Das von Siemens entwickelte
Zutrittssystem ermöglicht die Ausstellung von rund 7.000
fälschungssicheren Ausweiskarten pro Festspielsaison. Diese kommen nicht
nur beim Betreten zu den Festspielhäusern zum Einsatz, sondern auch bei
der Zeiterfassung und der bargeldlosen Bezahlung.
20 Jahre Siemens Fest>Spiel>Nächte
Die Siemens Fest>Spiel>Nächte feierten 2021 ihr 20jähriges
Jubiläum. In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnten rund 1 Mio.
Besucherinnen und in der malerischen Kulisse der Salzburger Altstadt
historische und aktuelle Festspiel-Highlights erleben. Auch im
Festspieljahr 2021 fand das beliebte Public Viewing am Kapitelplatz –
veranstaltet von den Salzburger Festspielen, Siemens Österreich, Unitel
und dem ORF Salzburg – statt. Bei freiem Eintritt wurden von 24. Juli
bis 29. August Festspielproduktionen auf einer
tageslichttaugliche LED-Leinwand gezeigt. Ein 2020 eingeführtes
Soundsystem mit Raumsimulation lieferte eine einzigartige Akustik am
Kapitelplatz. Mit Don Giovanni konnte einer der absoluten Höhepunkte des
diesjährigen Festspielprogrammes kostenlos erlebt
werden.
Neu 2021: Die Siemens>Frühstücks>Konzerte am Kapitelplatz
Während der Festspielzeit stand der Kapitelplatz jeden Samstag um 10 Uhr
unter dem Motto Siemens>Frühstücks>Konzerte. Bei der Open
Air-Veranstaltung konnte bei freiem Eintritt im Restaurant Imlauer ein
Frühstück während einer aktuellen Aufführung genossen werden.
Spielerischer Zugang zu Kunst und Kultur beim Siemens Kinder>Festival
Das beliebte Siemens Kinder>Festival ermöglichte den Kleinsten einen
spielerischen Zugang zu Kunst und Kultur. Die Vorführungen begannen
jeweils um 17 Uhr auf der tageslichttauglichen Leinwand und eigneten
sich für Kinder ab fünf Jahren.
Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.800 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 2.6 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt die Siemens AG Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 8.900 Lieferanten – etwa 5.900 davon aus Österreich – über 776 Millionen Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at