[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/at\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/at\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/at","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release29. Juli 2020Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens hält am Sponsoring-Engagement der Salzburger Festspiele auch in schwierigen Zeiten fest
Siemens übernimmt mit der Kooperation kulturelle und gesellschaftliche Verantwortung
Kultur verleiht ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit
Siemens als eines der führenden Technologieunternehmen Österreichs bringt neuen Klang in die Fest>Spiel>Nächte
„Unser
kulturelles Sponsoring-Engagement wird weitergeführt", so CEO Wolfgang
Hesoun über die bestehende Kooperation mit den Salzburger Festspielen. "Gerade in Zeiten einer Pandemie und einer schwierigen
Wirtschaftslage sind Sponsoring-Projekte immer die ersten Maßnahmen,
die eingespart werden – nicht so bei uns! Wir wollen gemeinsam mit den
Salzburger Festspielen unseren Besuchern ein einmaliges und kostenloses
Kulturvergnügen bieten, selbstverständlich unter
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – das hat oberste Priorität“.
Siemens übernimmt mit der Kooperation kulturelle und gesellschaftliche Verantwortung
Kultur verleiht ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit
Siemens als eines der führenden Technologieunternehmen Österreichs bringt neuen Klang in die Fest>Spiel>Nächte
„Unser
kulturelles Sponsoring-Engagement wird weitergeführt", so CEO Wolfgang
Hesoun über die bestehende Kooperation mit den Salzburger Festspielen. "Gerade in Zeiten einer Pandemie und einer schwierigen
Wirtschaftslage sind Sponsoring-Projekte immer die ersten Maßnahmen,
die eingespart werden – nicht so bei uns! Wir wollen gemeinsam mit den
Salzburger Festspielen unseren Besuchern ein einmaliges und kostenloses
Kulturvergnügen bieten, selbstverständlich unter
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – das hat oberste Priorität“.
In
der jetzigen Zeit muss die Kultur den Menschen ein noch stärkeres
Gefühl der Zugehörigkeit und der Sicherheit verleihen. Die Besucher der
Siemens Fest>Spiel>Nächte sollen durch die erstklassigen
Inszenierungen aus Opern und Konzerten wieder neuen Mut und
Hoffnung schöpfen.
„Mein
Dank richtet sich ganz besonders an Frau Helga Rabl-Stadler und ihr
gesamtes Team, die an dem Gesamtkunstwerk Salzburger Festspiele und
Siemens Fest>Spiel>Nächte weiter festgehalten haben. Das
Jubiläumsjahr der Salzburger Festspiele steht ganz im Zeichen
hochkarätiger Aufführungen mit der obersten Prämisse, dass die
Gesundheit immer Vorrang hat", kommentiert Wolfgang Hesoun abschließend.
Die
langjährige Partnerschaft, beginnend mit 1996, steht für eine
Verbindung von Tradition und Innovation, Kontinuität und Kreativität. Um
jeder dieser Eigenschaften auch in diesem Jahr Tribut zu zollen, hat
Siemens in eine innovative Tontechnik am Kapitelplatz
investiert. Mit dieser neuen, außergewöhnlichen Akustik wird ein
historischer Platz zum geschlossenen Opernhaus. Die Tonanlage mit
Frontlautsprechern und Lautsprechern links und rechts vom
Publikumsbereich sorgt für einen gleichmäßigen Klangteppich, der über
das Publikum gelegt wird. Eine Leistung von fast 100.000 Watt
garantieren eine exakte klangliche Umsetzung. Die 41 brandaktuellen
Produktionen und die Publikumslieblinge der Salzburger Festspiele werden
im Jubiläumsjahr auf einer großen, tageslichttauglichen
LED-Leinwand mit neuem Soundsystem - vom 1. August bis 30. August - zu
sehen sein.
Diesen
Sommer finden die Siemens Fest>Spiel>Nächte unter besonderen
Sicherheitsbedingungen statt: Abstand halten, Mund-Nasen-Schutzpflicht
auf dem Veranstaltungsgelände, personalisierte Platzkarten und
Hygienemaßnahmen am Platz sind Vorschrift. Die Qualität
des Events bleibt wie gewohnt hochstehend – auch und besonders beim
Thema Sicherheit.
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund
11.000 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2019 bei rund 3,5 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die
Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die
Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transportund Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung.
Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit seinen sechs Werken,
weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur
heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich
bei rund 10.400 Lieferanten – etwa 6.500 davon aus Österreich – rund 1,2 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die
Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at