[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung15. September 2023Siemens MobilityMünchen
Siemens Mobility absolviert erste Testfahrten
mit Wasserstoff-Zug in Bayern
Wasserstoff-Zug Mireo Plus H reduziert auf Strecken rund um Augsburg den
CO₂-Ausstoß
Start des Fahrgastbetriebs Mitte 2024
Siemens Mobility hat die ersten Testfahrten mit
dem Wasserstoff-Zug Mireo Plus H in Bayern absolviert. Der zweiteilige Triebzug
geht Mitte 2024 in den Passagierbetrieb und wird im Netz der Bayerischen
Regiobahn (BRB) auf den Strecken zwischen Augsburg und Füssen sowie Augsburg und
Peißenberg eingesetzt. Der Pilotbetrieb ist auf 30 Monate angelegt. Der
Freistaat Bayern unterstützt den Probebetrieb. Eine entsprechende Entwicklungspartnerschaft
haben Siemens Mobility und das Land Bayern 2021 vereinbart.
Wasserstoff-Zug Mireo Plus H reduziert auf Strecken rund um Augsburg den
CO₂-Ausstoß
Start des Fahrgastbetriebs Mitte 2024
Siemens Mobility hat die ersten Testfahrten mit
dem Wasserstoff-Zug Mireo Plus H in Bayern absolviert. Der zweiteilige Triebzug
geht Mitte 2024 in den Passagierbetrieb und wird im Netz der Bayerischen
Regiobahn (BRB) auf den Strecken zwischen Augsburg und Füssen sowie Augsburg und
Peißenberg eingesetzt. Der Pilotbetrieb ist auf 30 Monate angelegt. Der
Freistaat Bayern unterstützt den Probebetrieb. Eine entsprechende Entwicklungspartnerschaft
haben Siemens Mobility und das Land Bayern 2021 vereinbart.
Karl Blaim, Geschäftsführer und CFO Siemens
Mobility: „Gemeinsam mit dem Freistaat Bayern erreichen wir heute einen wichtigen
Meilenstein für die Zukunft alternativer Antriebe auf der Schiene. Unser
Wasserstoffzug Mireo Plus H wird zwischen Augsburg, Füssen und Peißenberg komplett
emissionsfrei unterwegs sein. Damit bieten wir eine nachhaltige Lösung für
Strecken, auf denen es keine Elektrifizierung gibt.“
Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Mit
dem 30-monatigen Fahrgastbetrieb wollen wir den Wasserstoff-Zug unter
Alltagsbedingungen testen. Von den Ergebnissen dieses Tests wird es abhängen,
ob wir den Einsatz von Wasserstoff-Zügen auf weiteren Strecken in Bayern
vorgeben. Bis 2040 wollen wir den Dieselbetrieb im bayerischen
Schienenpersonennahverkehr beenden. Neben der Elektrifizierung von Strecken und
dem Einsatz von Akku-Zügen kann Wasserstoffantrieb ein wichtiger Baustein dafür
sein.“
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger:
„Bayern geht mit dem ersten Wasserstoff-Zug einen weiteren Schritt Richtung
Wasserstoff-Zukunft. Mit dem gemeinsam mit unseren Partnern Siemens und der
Bayerischen Regiobahn umgesetzten Pilotvorhaben machen wir die H2-Zukunft in
der Anwendung erlebbar und gewinnen gleichzeitig wichtige Erkenntnisse in der
Praxis für einen breiten Einsatz von nachhaltigen Wasserstoffinnovationen.“
Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer Bayerische
Regiobahn (BRB): „Wir können heute den Zug von Siemens Mobility zum ersten Mal
live auf freier Strecke erleben und bereiten uns intensiv auf den
Fahrgastbetrieb für nächstes Jahr vor. Als zweitgrößtes
Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern freuen wir uns über das Vertrauen von
Politik, Bayerischer Eisenbahngesellschaft und Siemens Mobility, uns mit dem
Testbetrieb zu beauftragen. Grüner Wasserstoff ist eine klimaschonende
Ergänzung im Schienenpersonennahverkehr. Als Teil der Transdev-Gruppe legen wir
großen Wert auf Umweltschutz und unterstützen gerne innovative Zukunftsprojekte.“
Der Mireo Plus H ist ein hochmoderner
Wasserstoffzug, der auf der Regionalzug-Plattform Mireo von Siemens Mobility
basiert. Zwei auf dem Dach montierte Brennstoffzellen und eine Lithium-Ionen-Batterie
sorgen für eine vollständig CO₂-emissionsfreie
Mobilität. Das H2-Energieversorgungssystem zeichnet sich in Verbindung mit dem
elektrischen Antrieb durch eine hohe Antriebsleistung von 1,7 MW für eine
Beschleunigung von bis zu 1,1 m/s² und einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h
aus. Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt mit einer Tankfüllung zwischen 1000
und 1.200 km. Des Weiteren überzeugen die Züge durch die niedrigsten
Lebenszykluskosten im Vergleich zu anderen Brennstoffzellenzügen am Markt und
bieten eine Schnellbetankungsfunktion in 15 Minuten. Der Mireo ist
energiesparend und umweltfreundlich konzipiert. Grundlage hierfür bildet die
selbsttragende, geschweißte Leichtbaustruktur in Aluminium-Integralbauweise.
Auch die verbesserte Aerodynamik, die Energieeffizienz der Komponenten und das
intelligente Bordnetzmanagement tragen zur Reduzierung von Ressourcen und
Emissionen bei.
Die Entwicklung von alternativen Antrieben im
Schienenverkehr ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Siemens Mobility. Das
Unternehmen ist Vorreiter in Sachen nachhaltiger Mobilität und bietet die
erfolgreiche Regionalzug-Plattform Mireo nicht nur als Elektrozug für Strecken
mit Oberleitung, sondern auch als Wasserstoff- und als batteriebetriebene Variante
an.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.