Los ingresos del segundo trimestre se mantuvieron casi sin cambios con respecto al año anterior sobre una base comparable, excluyendo la conversión de divisas y la cartera.
Los pedidos comparables fueron un 12% inferiores a los del segundo trimestre del año fiscal 2023, que incluyeron un volumen mucho mayor de grandes pedidos en Mobility.
En términos nominales, los ingresos disminuyeron un 1% hasta los 19.200 millones de euros y los pedidos se redujeron un 13% hasta los 20.500 millones de euros.
El beneficio del negocio industrial fue de 2.500 millones de euros, con un margen de beneficio del 14,0%, ambos cerca del mismo trimestre del año anterior.
Gracias al pionero sistema de propulsión por viento complementario de bound4blue que emplea eSAIL. Se trata de una novedora vela de succión que aprovecha la fuerza del viento para impulsar los barcos y reducir su dependencia a los combustibles fósiles.
Las herramientas de digitalización de Siemens, como los variadores de frecuencia Sinamics, se encargan de gestionar el sistema de control que ajusta el movimiento de las velas para asegurar la máxxima eficiencia y seguridad en ruta.
Los medidores de energía ET200SP también permiten medir el consumo eléctrico de las velas.
El proyecto combina la tecnología del PLC S7-1500, los variadores y los paneles táctiles WinCC Unified para obtener una rotación suave y precisa del cuerpo de la vela y el flap y poder comunicarse con diversos componentes que utilizan protocolos navales específicos.
El roadshow comienza hoy en Gijón y finaliza el próximo 30 de mayo en Madrid tras mostrar las novedades en digitalización a más de 1.200 clientes en nueve ciudades españolas.
La nueva directiva de ciberseguridad NIS2 desde el punto de vista del OT, los retos en la Operación de la Producción y la IA Generativa del Siemens Industrial Copilot son parte de los grandes temas que aborda el tour.
Se presentará también en exclusiva el SIMATIC S7-1500V, un PLC completamente virtual e indepenciente del hardware, como portfolio integrado en Industrial Operation X, que incluye el Software Defined Automation.
Desde hoy, y hasta el próximo viernes 10 de mayo, presenta en el stand 231 sus soluciones basadas en el mundo digital y real.
Estas herramientas tecnológicas proporcionan la flexibilidad necesaria para que la industria optimice su producción y se adapte proactivamente a los retos futuros que el mercado demanda.
Se mostrarán también soluciones que incrementarán la sostenibilidad en sectores como la alimntación y bebidas, como es el caso de la tecnología SIMATIC Robot Pick AI, basada en Inteligencia Artificial.
Siemens Financial Services (SFS) ofrece un amplio abanico de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de los clientes del packaging para facilitar su acceso a la transformación digital.
El proyecto "Digirail" modernizará el sistema de control de trenes de Finlandia.
Siemens Mobility, seleccionada para equipar la primera sección con el Sistema Europeo de Control Ferroviario Nivel 2 (ETCS L2) y detección híbrida de trenes.
Lap rimera implementación en Finlandia del sistema ETCS impulsa la digitalización ferroviaria.
Es el primer proyecto transfronterizo en Oriente Medio y el mundo árabe que conecta Abu Dhabi con Sohar en el Sultanato de Omán- Su longitud es de 303 km.
La sección de Omán de la red marca el primer sistema ferroviario en la historia del Sultanato de Omán.
Siemens Smart Infrastructure ha presentado Electrification X para transformar la infraestructura de electrificación anticuada. Esta última incorporación al portfolio Siemens Xcelerator se basa en el éxito de Building X y Gridscale X.
Electrification X es un portfolio dinámico, abierto e interoperable en constante crecimiento, que facilita la transformación digital sin problemas de la infraestructura de electrificación en aplicaciones comerciales, industriales y de servicios públicos.
Al aprovechar Electrification X, los clientes obtienen acceso a una variedad de ofertas de IoT SaaS y soluciones de software para mejorar la eficiencia energética, habilitar la electromovilidad y optimizar los sistemas energéticcos indusriales.
Aral AD es anunciada como el primer cliente de Gestión de Carga de Electrification X.
El grupo tecnológico propone en su stand de 80 metros cuadrados diferentes tecnologías habilitadoras relacionadas con el Gemelo Digital, la Automatización Avanzada, el Industrial Edge, la Inteligencia Artificial, y la gestión inteligente de la cadena de suministro y de la producción.
Todas estas herramientas digitales permiten aumentar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de las empresas.
En tres mesas paralelas que se celebra el martes, 16 de abril, y el miércoles, 17 de abril; se mostrarán ejemplos de digitalización en vertical farming, con los casos reales de Ekonoke y Nebodafarms; se enseñarán plantas de producción a medida, con el ejemplo de Blendhub; y se hablará de la ciberseguridad en la alimentación.
En el stand también se podrá obsrvar 'in situ' una revolucionaria solución de inteligencia artificial para el grasping selectivo con robot colaborativo que ya aplican clientes como bonÀrea.
El informe 'Siemens Xcelerator: Claves para acelerar la digitalización en sectores estrstégicos' se ha realizado en colaboración con las principales asociaciones sectoriales españolas, como Feique, Pymar, AEDIVE, FIAB, ANFAC, Sernauto o Mafex, entre otras.
El estudio analiza los retos que tienen por delante las grandes empresas y 'pymes' para incorporar en sus procesos las tecnologías habilitadoras necesarias para mejorar su competitividad y digitalización.
Entre las principales conclusiones destacan la necesidad de acelerar la descarbonización de la economía, generar un tejido productivo más sostenible basado en nuevos modelos de negocio 'as a service' e impulsar cadenas de valor innovadoras y ecosistemas colaborativos.
La presentación contó con la presencia de más de un centenar de directivos y de la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró Soler.