Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14 Abril 2021Digital IndustriesMadrid
Wi-Fi 6 para la industria: Siemens amplía su cartera para redes industriales

Con vistas a las crecientes exigencias que plantea la digitalización, Siemens está
ampliando su oferta de componentes de red para soluciones WLAN industriales: El
nuevo módulo Scalance WUM766-1 Client es el primer módulo cliente industrial del
mercado que cumple la última normativa Wireless LAN IEEE 802.11ax ("Wi-Fi 6"), lo
que permite una conectividad inalámbrica fiable y de alto rendimiento. Combinando
el módulo cliente con los nuevos puntos de acceso WAM766-1 de Scalance, los
usuarios podrán implementar las exigentes aplicaciones de la Industria 4.0, como la
realidad aumentada o las grúas con control remoto. Con velocidades brutas de
transmisión de datos de 1201 Mbit/s, los puntos de acceso pueden enlazar un gran
número de dispositivos móviles en espacios reducidos, por ejemplo, sistemas de
lanzadera “Shuttle” en intralogística.
Los componentes de red también pueden utilizarse fuera de los armarios de control,
en aplicaciones ferroviarias y en zonas de riesgo, gracias a sus homologaciones
específicas para el sector y a su diseño compacto y robusto con grado de protección
IP65. Los dispositivos de redes móviles específicos también pueden desactivarse
mediante una función de modo de reposo combinada con una interfaz de
entrada/salida digital. Esto ayuda a ahorrar energía y a prolongar la vida útil y los
ciclos de mantenimiento de los dispositivos móviles alimentados por batería y
conectados a través de WLAN. Con ello se permite, por ejemplo, un funcionamiento
energéticamente eficiente de los vehículos autoguiados (flotas AGV). Los nuevos
componentes también estarán equipados con una función adicional específica para
la industria denominada "iPRP" ("industrial Parallel Redundancy Protocol") para la
comunicación de datos de forma redundante a través de WLAN, lo que proporciona
una comunicación inalámbrica de alta disponibilidad y la máxima fiabilidad para los servicios críticos. Esta función puede activarse mediante el medio de
almacenamiento extraíble CLP. El CLP también permite un fácil intercambio de los
dispositivos sobre el terreno, ya que almacena la configuración y simplemente la
transfiere al dispositivo de sustitución cuando se vuelve a conectar.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de Comunicación de DI
Siemens España
+34 91 514 4422