Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens mantém resultados robustos e confirma perspetivas para o ano fiscal de 2025

O nosso desempenho no terceiro trimestre demonstra que a Siemens está a entregar resultados robustos apesar da volatilidade do mercado global. Estamos a registar um crescimento sustentado nas encomendas, receitas e resultado líquido. A digitalização e a sustentabilidade continuam a ser os nossos motores de crescimento. Além disso, com a conclusão da aquisição da Dotmatics, estamos a abrir novos mercados no setor das ciências vida e a combinar a inteligência científica com as nossas tecnologias de inteligência artificial industrial"

afirma Roland Busch, presidente e CEO da Siemens AG.

No terceiro trimestre de 2025, a Siemens aumentou as encomendas em 28% numa base comparável – ou seja, excluindo efeitos de conversão cambial e de portefólio – para 24,7 mil milhões de euros. As receitas totalizaram 19,4 mil milhões de euros, o que se traduz num crescimento de 5% face ao período homólogo. O rácio de encomendas recebidas e receitas (book-to-bill) situou-se em 1,28. No final do terceiro trimestre, o volume de encomendas em carteira (order backlog) totalizava 117 mil milhões de euros.
O resultado líquido aumentou 5% para 2,2 mil milhões de euros, beneficiando, entre outros, de um ganho de 200 milhões de euros da conclusão da venda de parte do negócio de logística aeroportuária.
No terceiro trimestre, registámos um excelente ‘free cash flow’ de 2,9 mil milhões de euros e estamos a apontar, uma vez mais, para alcançar um retorno de dois dígitos do ‘free cash flow’ no total do exercício fiscal. Olhando para o futuro, permanecemos altamente confiantes de que alcançaremos um crescimento sustentável e rentável. Confirmamos as nossas perspetivas para o ano fiscal de 2025”

refere Ralf P. Thomas, CFO da Siemens AG.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa tecnológica focada na indústria, infraestruturas, transportes e saúde. A empresa cria tecnologia com propósito para benefício dos seus clientes - sejam fábricas com maior eficiência de recursos, cadeias de aprovisionamento resilientes, edifícios e redes mais inteligentes, transportes mais sustentáveis e confortáveis, ou cuidados de saúde mais avançados. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens capacita os seus clientes para transformarem as suas indústrias e mercados, ajudando-os a transformar o dia-a-dia de milhares de milhões de pessoas. A Siemens também detém uma participação maioritária na Siemens Healthineers, uma empresa cotada na bolsa e líder mundial de tecnologia médica que está a definir o futuro dos cuidados de saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder mundial na transmissão e produção de energia elétrica. No ano fiscal de 2024, terminado a 30 de setembro de 2024, o Grupo Siemens gerou receitas de 75,9 mil milhões de euros e um resultado líquido de 9 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2024, a empresa tinha cerca de 312.000 colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com.
Ler mais

Contacto

Rita Silva

Siemens SA

Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora
Portugal

+351 964 582 499