Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

[글로벌 뉴스] 견고한 실적 유지하며 2025 회계연도 전망 확정

3분기 지멘스 모빌리티는 대규모 계약 수주가 급증하면서 전체 수주량이 3배 이상 증가한 반면, 스마트 인프라(SI) 부문과 디지털 인더스트리(DI) 부문 수주량은 상대적으로 높은 실적을 달성했던 전년 동기 대비 완만한 감소세를 보였다. 대부분의 산업 비즈니스 매출이 성장한 가운데 특히 지멘스 모빌리티 매출이 큰 폭으로 증가했다. 디지털 인더스트리 부문 소프트웨어 비즈니스 매출은 고성장했던 전년 동기 대비 상대적으로 감소했다.
롤랜드 부시(Roland Busch) 지멘스그룹 회장 및 최고경영자는 "이번 3분기 실적은 변동성이 큰 글로벌 시장 상황에서도 지멘스가 견고한 실적을 이어 나가고 있음을 보여준다. 디지털화와 지속 가능성을 원동력으로 우리는 수주, 매출, 순이익에서 지속적인 성장 모멘텀을 나타내고 있다. 또한, 닷매틱스 인수를 성공적으로 완료함으로써 새로운 생명 과학 분야 시장을 개척하고, 과학적 인텔리전스에 우리의 산업용 AI 기술을 결합하고 있다"고 말했다.
주요 재무 성과:
  • 지멘스 모빌리티의 대규모 수주에 힘입어 환율 및 포트폴리오 효과를 제외한 3분기 수주량은 28% 증가, 매출은 대부분의 산업 비즈니스 부문에서 5% 증가했다.
  • 명목 수주액은 25% 증가한 247억 유로, 명목 매출액은 3% 상승한 194억 유로를 기록했다. 수주액 대비 출하액을 나타내는 BB율(book-to-bill ratio)은 1.28로 견고한 수준을 유지했다.
  • 산업 비즈니스 수익은 28억 유로를 기록하며, 이익률은 14.9%를 달성했다. 
  • 당기순이익은 22억 유로, 주당순이익(EPS)은 2.61유로, 기업 인수 가격 배분 이전 주당순이익(EPS pre PPA)은 2.78유로를 각각 기록했다. 알테어, 닷매틱스 인수가 각각 올 회계연도 2분기 말과 4분기 초에 예정보다 앞당겨 완료된 효과로 인해 EPS pre PPA가 0.15유로 감소했다.
  • 모든 산업 비즈니스 부문에서 계속 영업 및 중단 영업 잉여현금흐름이 개선되어 29억 유로를 기록했다. (2024 회계연도 3분기: 21억 유로)

Learn more

연락처

한국지멘

서울특별시 종로구 종로3길 17, 광화문 D타워
우) 03155

+82 (2) 3450 7000