Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

[글로벌 뉴스] 촉망되는 첫 분기로 긍정적인 모멘텀 창출

1분기 동안 대부분의 산업 부문에서 수주량이 증가했지만, 모빌리티 부문이 대규모 수주에서 높은 비교 기준으로 인한 급격한 수주 감소로 증가분이 상쇄되었다. 매출 성장에서 모빌리티, 스마트 인프라(SI) 부문 그리고 지멘스 헬시니어스는 뚜렷한 매출 증가세를 보여주었다. 디지털 인더스트리(DI) 부문은 자동화 사업의 어려움으로 인해 매출이 크게 감소하였지만, 소프트웨어 사업의 매출 성장은 지속되었다.

롤랜드 부시(Roland Busch) 지멘스그룹 회장 및 최고경영자는 "촉망되는 2025 회계연도의 시작과 함께, 우리는 이해관계자들에게 지속적인 가치 창출을 위한 명확한 모멘텀을 조성하고 있다. 우리의 기술은 고객들이 현실 세계와 디지털 세계를 결합하여 경쟁력, 회복탄력성, 그리고 지속 가능성을 개선할 수 있도록 돕는다. 우리는 산업 AI 분야에서의 리더십으로 현실 세계에 강력한 영향을 미치는 데 큰 성과를 거두고 있다"고 말했다.

주요 재무 성과:

  • 1분기 매출은 3% 증가한 184억 유로를 기록했으며, 2024회계연도 1분기에 대규모 수주를 기록한 모빌리티 부문을 제외한 모든 산업 부문에서 수주 증가세를 보였다. 그 결과 지멘스의 전체 수주액은 7% 감소한 201억 유로, 수주액 대비 출하액을 나타내는 BB율(book-to-bill ratio)은 1.09였다.
  • 환율 및 포트폴리오 효과를 제외한 비교 기준에서는 매출이 3% 증가했고, 수주는 8% 감소했다.
  • 산업 비즈니스 수익은 25억 유로였으며, 이익률은 14.1%를 달성했다.
  • 순이익은 52% 증가하여 39억 유로에 이르렀고, 이는 이노모틱스 매각으로 발생한 21억 유로(세후) 영향이 있었다. 이에 따른 주당순이익(EPS)은 4.71유로, 기업 인수 가격 배분 이전 주당순이익(EPS pre PPA)은 4.86유로였다. 이노모틱스 매각으로 인한 주당 2.64유로의 이익을 제외한 기업 인수 가격 배분 이전 주당순이익(EPS pre PPA)은 2.22유로다.
  • 계속영업 및 중단영업으로부터의 잉여현금흐름은 전년 대비 급격히 증가하여 16억 유로에 달했다.

더 알아보기

연락처

한국지멘스

서울특별시 종로구 종로3길 17, 광화문 D타워
우) 03155

02) 3450 7000