[{"name":"Home","site_name":"Area stampa | Azienda | Siemens","description":"","url_str":"\/it\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/it\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/it","children":[{"name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]}]
[{"nid":"6","name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release06 Maggio 2020Smart InfrastructureMilano
Una soluzione integrata Siemens per minimizzare il rischio infezione negli edifici grazie al controllo della temperatura corporea
Misurazione della temperatura a distanza nei principali punti di ingresso
Integrazione con i sistemi di sicurezza e controllo accesso
Maggiore protezione per gli occupanti dell’edificio
Misurazione della temperatura a distanza nei principali punti di ingresso
Integrazione con i sistemi di sicurezza e controllo accesso
Maggiore protezione per gli occupanti dell’edificio
Siemens Smart Infrastructure ha annunciato il lancio di Siveillance Thermal Shield. Questa soluzione consente la misurazione rapida della temperatura corporea delle persone che accedono a un edificio e trasferisce i risultati ottenuti integrandoli nei sistemi di video sorveglianza e controllo accessi aziendali. Per misurare la temperatura corporea a distanza (fino a due metri), sono utilizzate termocamere che assicurano sicurezza al personale addetto. Se la termocamera identifica una temperatura più elevata della soglia definita, si effettua una seconda lettura tramite l’impiego di un termometro medico, per consentire una conferma definitiva della rilevazione.
La soluzione Siemens integra termocamere di terze parti con la piattaforma Siveillance Video e con altri sistemi di sicurezza di Siemens. Ciò permette di trasferire senza soluzione di continuità le misure raccolte all’interno del flusso di lavoro dei sistemi di sicurezza aziendale.
Implementare la soluzione Siveillance Thermal Shield all’ingresso di uno stabilimento produttivo, per esempio, consente di controllare in modo facile e veloce la temperatura dei collaboratori, all’interno delle consuete procedure di controllo accessi. Questo aspetto è particolarmente funzionale nel settore alimentare dove l’epidemia da Covid-19 ha reso le attività di produzione ancora più sfidanti. Altri possibili casi d’uso sono gli ospedali e le frontiere nazionali.
“Siveillance Thermal Shield aumenta la sicurezza di tutti gli occupanti degli edifici e degli stabilimenti,” ha dichiarato Joachim Langenscheid, Solution and Service Portfolio Head Europe di Siemens Smart Infrastructure. “Offriamo consulenza alle aziende su come possano usare il Thermal Shield per le proprie applicazioni industriali specifiche al fine di ottimizzare sistemi e procedure di sicurezza, garantendo supporto anche nella fase di implementazione tecnica.”
Per assicurare i più elevati livelli di accuratezza, le termocamere misurano a distanza la temperatura corporea in un punto vicino agli occhi. Nel caso di un risultato positivo si attivano allarmi visivi e acustici. La temperatura è misurata per ogni persona individualmente, per assicurare risultati precisi e affidabili. Se una persona mostra una temperatura corporea superiore alla soglia stabilita e questa rilevazione è confermata da una seconda lettura ottenuta tramite termometro medico, si attivano automaticamente le procedure pianificate a livello aziendale.
Siemens Smart Infrastructure (SI) realizza le infrastrutture intelligenti e adattive di oggi e del futuro. Interconnettendo in modo efficiente e sostenibile i sistemi energetici, gli edifici e le industrie, contribuisce ad affrontare con successo le crescenti sfide globali legate all’urbanizzazione e al cambiamento climatico. All’interno di un ecosistema digitale sempre più grande, con un portfolio completo di prodotti, soluzioni e servizi per gli asset di produzione e consumo di energia, SI aiuta i propri clienti a prosperare e le comunità a progredire rispettando e proteggendo il pianeta. SI crea ambienti che hanno cura delle persone e del mondo che ci circonda. Con circa 72.000 collaboratori nel mondo, Siemens Smart Infrastructure ha a Zug, in Svizzera, il proprio quartier generale globale.