Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Case History

Un nuovo livello di protezione: la sinergia tra Valentini e Siemens 

La sua storia è caratterizzata da un costante impegno nell'innovazione e nella qualità dei prodotti, principalmente destinati al settore industriale, a quello dell’entertainment e alla trasmissione di energia (temporary power) e per le energie rinnovabili (solare, eolico, etc). L'80% della produzione di Valentini viene esportato in mercati internazionali e l'azienda ha registrato una crescita continua negli ultimi quattro anni, dimostrando la sua affidabilità nel settore.
Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente domanda di sicurezza e affidabilità delle forniture, Valentini si è trovata ad affrontare la sfida di migliorare la protezione dei propri sistemi P-BOX, destinati al settore entertainment per l’alimentazione di utenze che possono essere proiettori led, ledwall o diffusori audio. Questo obiettivo era cruciale per ridurre i rischi di guasti, aumentare l'efficienza operativa e assicurare livelli di sicurezza elevati. La soluzione ideale si è presentata attraverso il rinnovo della collaborazione con Siemens e l'adozione del dispositivo SENTRON ECPD abbinato ai connettori SYNTAX multi-pin SSX 19-pin UL (standard Socapex SL 419 adottato a livello mondiale).

Partner di lunga data, Siemens ha dotato i dispositivi P-BOX di Valentini con SENTRON ECPD, il dispositivo di gestione dei circuiti terminali più innovativo al mondo. Grazie alla tecnologia di commutazione elettronica, questa protezione offre benefici significativi rispetto alle soluzioni tradizionali. Tempi di intervento ultraveloci, protezione contro le sovratensioni permanenti, affidabilità in condizioni d’impiego estreme e gestione intelligente delle correnti di spunto sono solo alcuni dei vantaggi che ha portato. Inoltre, offre completa connettività e la possibilità di controllo da remoto, aumentando ulteriormente la sicurezza per operatori ed apparecchiature.

Con l'adozione del SENTRON ECPD, Valentini non solo ha raggiunto, ma ha addirittura superato i suoi obiettivi strategici, migliorando significativamente la sicurezza e l'affidabilità delle sue soluzioni energetiche. Questo dispositivo, grazie alla sua capacità di interrompere i guasti fino a 1000 volte più velocemente rispetto agli interruttori tradizionali, garantisce una limitazione della corrente e dell’energia specifica passante senza eguali e assicura la massima protezione dei carichi migliorando al contempo anche la sicurezza per gli operatori. Questa caratteristica garantisce anche la completa selettività rispetto ai dispositivi di protezione installati a monte, evitando che un singolo guasto comprometta l'intero impianto, migliorando l'affidabilità complessiva del sistema. La protezione contro le sovratensioni permanenti integrata consente inoltre di eliminare i potenziali danni causati da errori di cablaggio o da anomalie nella fornitura di energia dalla rete, proteggendo l'integrità dei componenti. Il comportamento in condizioni climatiche estreme rappresenta un ulteriore vantaggio, poiché la caratteristica di intervento dei SENTRON ECPD non è legata alla temperatura e la potenza dissipata dal dispositivo è minima, questo assicura stabilità operativa anche durante l’uso prolungato all’esterno con irraggiamento solare diretto. Inoltre, il controllo intelligente delle correnti di spunto risulta particolarmente efficace per la gestione delle lampade LED, evitando disconnessioni indesiderate e prolungando la durata dei dispositivi. Infine, la connettività wireless, il monitoraggio energetico e la possibilità di controllo da remoto, garantiscono una supervisione efficiente dell’impianto e facilitano la manutenzione grazie ad interventi mirati e tempestivi.

SENTRON ECPD è inoltre già dotato dell’etichetta Siemens EcoTech, una certificazione che stabilisce nuovi standard di trasparenza nel settore, offrendo ai clienti una visione completa delle prestazioni dei prodotti in base a specifici criteri ambientali. Il dispositivo Siemens ha ricevuto l’etichetta grazie alle sue caratteristiche di multifunzionalità, versatilità e compattezza che permettono di sostituire fino a dieci prodotti convenzionali con un unico dispositivo. Questo riduce i materiali di produzione di 1,53 kg (fino all'80% per l'elettronica, al 90% per i metalli e al 90% per la plastica, a seconda dell'applicazione) e le emissioni di carbonio associate del 50% rispetto alle soluzioni convenzionali. Rispetto alle soluzioni basate sull'attuale tecnologia, richiede anche fino all'80% di spazio in meno all'interno del quadro elettrico.

In futuro, l'azienda intende espandere l'applicazione di questo dispositivo su altri modelli della sua linea P-BOX, rafforzando la sua posizione nel settore della distribuzione energetica. Una collaborazione destinata quindi a introdurre ulteriori innovazioni nel mercato energetico, rispondendo alle sfide di un settore in costante evoluzione.  

Contatti

Valentina Di Luca

Siemens SpA

Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia

+39 022431