Obiettivo: soluzioni di imballaggio ancora più versatili e intuitive
Nata nel 1977, proprio come dice il suo nome, Elettrica77 è un’azienda emiliana attiva localmente nella realizzazione di progetti di automazione elettrica per diversi ambiti applicativi, in particolar modo nel settore del packaging, nei forni di cottura, negli impianti per il settore ceramico fino alle macchine di imballaggio per il fine linea.
Con il suo ruolo di system integrator, Elettrica77 è partner dei propri clienti, con i quali sviluppa nuove macchine con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie e forte di una collaborazione di successo con Siemens. Una collaborazione nata sin da subito, con il primo PLC Siemens C1, seguito dal 110A fino ad arrivare ai recentissimi SIMATIC S7-1500.
Contraddistinta dall’elevata qualità e semplicità di utilizzo, la nuova linea di incappucciatrici stretch hood realizzata da Elettrica77 per Bocedi (azienda specializzata nell’automazione dell’imballaggio di fine linea), è stata sviluppata per offrire ancora più versatilità nella fase d’imballaggio e per rendere l’utilizzo del macchinario semplice ed intuitivo a qualsiasi operatore.
La nuova linea è equipaggiata con tecnologia di automazione ed elettromeccanica Siemens, dal PLC Simatic S7-1500 fail safe, ai nuovi pannelli Unified Comfort Panel, ai sistemi I/O SIMATIC ET 200SP (con moduli safety), ai convertitori compatti SINAMICS G120C (con protocollo di comunicazione PROFIsafe). “Anche in questa occasione, ci siamo affidati alle soluzioni e all’expertise di Siemens, partner tecnologico che da sempre ci affianca non solo in termini di tecnologia ma anche in termini di consulenza e formazione” ha affermato Ivan Iori, Presidente di Elettrica77.
L’integrazione di tecnologie è stata la chiave vincente questa volta, oltre all’utilizzo dei nuovi pannelli Unified Comfort Panel. Sono diversi gli aspetti particolarmente apprezzati, a partire dal design hardware del pannello che risulta essere più elegante mantenendo comunque la robustezza industriale. Anche i colori e la luminosità risultano essere più brillanti e questo garantisce una maggiore performance nell’interazione uomo-macchina. “La parte grafica e l’usabilità sono aspetti particolarmente di rilievo per noi in quanto, da un punto di vista grafico la personalizzazione degli oggetti ci ha permesso di creare un design moderno e accattivante mentre l’introduzione di alcune funzionalità come la “pressione lunga” sul pulsante e le barre di scorrimento hanno reso l’usabilità del pannello ancora più intuitiva come se fosse uno smartphone” ha aggiunto Ivan Iori, Presidente di Elettrica77.
“Da un punto di vista della funzionalità di scripting, grazie all’engineering framework TIA Portal, Elettrica77 ha a disposizione degli snippets che rendono la programmazione davvero facile guidando il programmatore nella scrittura del codice JavaScript. Gli script hanno inoltre permesso la personalizzazione della grafica e il funzionamento dell’HMI” ha sottolineato Marco Buffa, Product Manager HMI di Siemens SpA.
L’aumento della velocità di risposta del pannello ha migliorato le prestazioni di tutta la macchina: grazie a tale miglioramento l’operatore risulta essere più performante oltre a trovare maggiori benefici per quanto riguarda la risoluzione degli allarmi. Anche le migliorie apportate alle prestazioni dei componenti di controllo, come PLC ed azionamenti, hanno portato ad un aumento della prestazione della macchina.
La User Experience e la User Interface rendono l’aspetto grafico dell’interfaccia HMI più user-friendly e, allo stesso tempo, migliorano le performance dell’operatore nelle sue attività di controllo e comando. “L’operatore deve essere in grado di operare l’HMI in maniera sicura ed autonoma per poter garantire la continuità della produzione. I nuovi Pannelli Siemens, MTP (Multi Touch Panels) della serie Unified Comfort Panel, consentono un utilizzo più ampio e flessibile della macchina da parte delle aziende clienti, garantendo così ottime performance del processo d’imballaggio” ha concluso Ivan Iori, Presidente di Elettrica77.
La collaborazione tra Siemens ed Elettrica77 vede continui sviluppi futuri in particolar modo nell’implementazione di nuove tecnologie di automazione e software sul fine linea di sistemi di imballaggio, per essiccatoi e forni di cottura materiale ceramico e vasi in terracotta.