[{"name":"Home","site_name":"Area stampa | Azienda | Siemens","description":"","url_str":"\/it\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/it\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/it","children":[{"name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]}]
[{"nid":"6","name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Innovazione, flessibilità e performance: la tecnologia Siemens per le cartonatrici Cama
Cama, azienda che affonda le sue radici nel 1981, è tra le maggiori realtà produttrici di macchine per l'imballaggio nel settore alimentare, così come in quello dei prodotti per l’igiene del corpo e della casa. Offre al mercato sistemi di confezionamento secondario completi e ad alta tecnologia, rivolgendosi a clienti in tutto il mondo.
Cama, azienda che affonda le sue radici nel 1981, è tra le maggiori realtà produttrici di macchine per l'imballaggio nel settore alimentare, così come in quello dei prodotti per l’igiene del corpo e della casa. Offre al mercato sistemi di confezionamento secondario completi e ad alta tecnologia, rivolgendosi a clienti in tutto il mondo.
Cama è tra le maggiori realtà produtrici di macchine per l'imballaggio nel settore alimentare
Il motore chiave che ha saputo guidare la sua crescita nel corso degli anni è sicuramente l’innovazione. “È infatti questa la caratteristica che ci ha consentito di non arrestare il trend positivo, nemmeno durante la pandemia, che ci ha spinto sempre più verso una trasformazione digitale, avanzando in un percorso avviato già da tempo” afferma Paola Fraschini, Marketing manager Cama.
Ad oggi Cama è costituita da sei filiali distribuite sui mercati interazionali ai quali propone linee complete a partire da prodotti primari, fino all’imballaggio in cartone, prima della pallettizzazione.“Progettiamo macchine automatiche, isole di carico e robot al nostro interno e in funzione della meccanizzazione dell’imballo di cartone, coinvolgendo la nostra rete di partner per completare le linee a monte e a valle dei nostri sistemi” spiega Paola Fraschini.
L’azienda si avvale anche di servizi da remoto, come ad esempio una piattaforma digitale dalle numerose funzionalità come la visualizzazione in fase di pre-vendita e la progettazione e la messa in servizio in realtà aumentata di tutti i sistemi. Quest’ultima, in particolare, si è dimostrata una soluzione preziosa per gestire le problematiche del distanziamento durante l’emergenza della pandemia, ma anche adatta a rispondere alle esigenze del mercato globalizzato a cui Cama si rivolge.
Una cartonatrice automatica “wrap-around”
Dal 2019 Cama ha deciso di affidarsi alle tecnologie Siemens, rinnovando negli anni la collaborazione.
La macchina per imballaggio al centro di uno dei più recenti progetti con Siemens, è una cartonatrice automatica “wrap-around” per sacchetti di cibo liofilizzato per animali. “La scelta di un partner tecnologico è ricaduta nuovamente su Siemens perché ha risposto alle nostre esigenze di minimizzare i tempi di integrazione e sviluppo delle applicazioni oltre a quello di effettuare operazioni di manutenzione straordinaria e di service in modo semplice, potendo disporre del pieno controllo del sistema” dichiara Filippo Aspesi, Automation and Software R&D Department Manager di Cama.
La macchina si presenta compatta, permette di ottenere tempi di cambio produzione estremamente ridotti, diminuendo così, fino al minimo indispensabile, l’intervento dell’operatore; grazie a un pannello HMI (Human Machine Interface) l’operatore viene guidato al completamento delle poche regolazioni manuali.
“Lo sviluppo di questa macchina per Cama ha rappresentato un passo avanti, non solo nell’implementazione di alcune tra le più recenti tecnologie Siemens ma anche per l’implementazione di un sistema di inserimento a tasche multiple (Intelligent Belt). Si tratta di una logica di controllo per un sistema a più nastri, in questo caso composto da due treni indipendenti, che si occupa di gestire l'anticollisione tra gruppi di tasche, dove vengono raccolti i prodotti, durante i movimenti ad alta velocità tra la stazione di carico e quella di scarico dei prodotti” approfondisce Claudio Pontecorvo, Business Developer Packaging di Siemens Digital Industries in Italia.
L’applicazione è gestita interamente da un controllore Simatic S7-1500 T CPU (Central Process Unit) con funzioni tecnologiche e failsafe integrato. Questa tipologia di PLC ha consentito di implementare nel software del PLC stesso, la completa gestione dei movimenti delle tasche, semplificando quindi l’integrazione, il controllo e il monitoraggio delle funzioni di motion.
Grazie a Simatic S7-1500 T CPU, è possibile usufruire degli innumerevoli vantaggi degli oggetti tecnologici che, interfacciandosi con i drive Sinamics S210, hanno consentito di implementare tutte le funzioni motion control utili alla realizzazione dell’intera applicazione. Grazie a questi servo azionamenti che comandano motori brushless molto compatti, Cama è stata così in grado di raggiungere e superare le performance richieste per questa macchina.
“L’elevata modularità e compattezza delle macchine Cama è una peculiarità distintiva di questa grande realtà e sia l’utilizzo dei nostri ServoDrive connessi con il DC bus in comune sia l’utilizzo della nostra gamma di moduli di periferia decentrata Simatic ET200eco PN hanno perfettamente soddisfatto queste necessità. Poter dislocare fuori quadro le connessioni di sensori e attuatori e poter connettere in batteria i drive ha permesso di ottimizzare gli spazi e perfezionare il cable management” precisa Claudio Pontecorvo.
Un progetto di successo che guarda al futuro
Il know-how tecnologico di Siemens e le competenze messe a disposizione dai suoi esperti hanno consentito a Cama di inserire nel suo portafoglio sempre più macchine equipaggiate con un’architettura completa Siemens. “L’utilizzo di un ambiente integrato per la programmazione, la disponibilità di librerie preconfigurate, il supporto costante, professionale e reattivo dei tecnici Siemens hanno contribuito in modo sostanziale al successo di questo progetto e anche i continui miglioramenti in ambito hardware e software degli stessi prodotti Siemens ci portano a guardare con molta serenità e fiducia alle applicazioni che a breve realizzeremo” testimonia così Filippo Aspesi la riuscita della collaborazione.
“Le prossime due macchine che verranno realizzate sono le prime che utilizzeranno le nostre cinematiche integrate portandoci a fare un grande passo in avanti” conclude Pontecorvo. Le due macchine saranno rispettivamente una case packer, incartonatrice elettronica per il confezionamento in una scatola da due pezzi di prodotti come sacchetti, tazze e contenitori rigidi, e un’isola per il confezionamento in scatole avvolgenti.
Una collaborazione, quindi, che non solo non si è esaurita, ma che si fa ancora più stretta con diverse applicazioni robotiche in fase di sviluppo che guardano al futuro e che rispondono alle necessità di digitalizzazione.