Il Cliente
La ditta Martinucci Primo nasce nel 1995. Alle origini, si occupa unicamente di installazione elettrica ma, nel tempo, si specializza in sistemi di domotica e automazione. Per la realizzazione di questi ultimi, Primo Martinucci, titolare dell’omonima società, si avvale anche della collaborazione con partner esterni. Martinucci lavora principalmente in ambito privato, per clienti che gli commissionano la realizzazione di ville e appartamenti; la ditta si rivolge anche al settore terziario e a quello della ristorazione.
La sfida: “esprimere bellezza” grazie ad un impianto di micro-automazione intelligente
Veniamo ai giorni nostri. Nel 2021, all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione del centro storico della città di Rimini, Martinucci riceve una richiesta da parte del progettista dell’impianto tecnologico e realizzatore della fontana Sig. Parma Andrea della ditta Nautilus S.R.L. Realizzare un impianto di micro-automazione per la gestione e il controllo della fontana dislocata nella suggestiva Piazza Malatesta, sita nel capoluogo dell’omonima provincia. Rispetto all’esigenza iniziale della committenza, la ditta Martinucci integra nei mesi di progettazione e realizzazione, a livello di programma e automazione, sia nuove funzionalità, sia nuovi controlli e allarmi; ciò per migliorare e sviluppare i servizi offerti dall’opera urbana, come, ad esempio, la gestione dei timer e la security di processo.
Le soluzioni: un progetto che si evolve nel tempo
Una volta valutate le caratteristiche proprie della fontana di Piazza Malatesta, e lo stato dell’arte prima dei lavori di ottimizzazione e micro-automazione da lui guidati, Martinucci decide di affidarsi alle soluzioni tecnologiche del portfolio Siemens, che conosce e impiega da tempo.
In una prima fase, opta per l’utilizzo di due microcontrollori LOGO! Siemens 24 VDC, con relative 2 espansioni, per un totale di 8 ingressi e 8 uscite; mentre, in un secondo momento - adattando il progetto iniziale nel corso dei mesi – sceglie di impiegare anche un pannello HMI SIMATIC Comfort con display touch capacitivo da 9 pollici, per assicurare il controllo completo della fontana dalla control room presente in loco.
I due PLC hanno il compito di gestire e verificare il buon funzionamento di 3 pompe con inverter e 4 pompe per spettacolo o moduli di espansione, per un totale di 48 ingressi, tra analogici e digitali, e 40 uscite a relè. Il pannello HMI SIMATIC Comfort da 9 pollici, aggiunto in un secondo momento, regola invece l’operatività della fontana anche grazie a una porta di rete, per una gestione locale tramite WIFI o da remoto con APP Sm@rt client e pc fruendo di un software dedicato. Dal pannello HMI è possibile, tramite homepage dedicata, agire sulle funzioni principali della fontana, sia per il controllo che per la manutenzione, pulizia e controllo filtrazione.
Trattandosi di un nuovo progetto, la realizzazione comporta una continua implementazione di servizi e funzioni, apportate durante i mesi in cui è stato sviluppato il lavoro, nell’estate del 2021. I lavori iniziano a fine giugno e terminano nel mese di agosto, periodo in cui si svolge anche l’inaugurazione del nuovo sistema di controllo e gestione della fontana. Nei mesi successivi alla presentazione al pubblico del progetto, la committenza richiede altre modifiche relative a tempistiche e cicli di lavoro del monumento romagnolo. Queste ultime vengono integrate, permettendo di restituire così alla cittadinanza un sistema multifunzionale che, a seconda della stagionalità (inverno, primavera, estate, autunno, più uno scenario specifico per la festa di Natale), dello slot settimanale e orario (funzionamento diurno/nebbia attiva e notturno/invaso pieno con ricircolo pompe del 50%) e delle condizioni climatiche o delle ricorrenze e/o eventi previsti nella singola giornata, è in grado di ricreare effetti luce e getti d’acqua spettacolari e di richiamo.
Nel dettaglio del sistema: alla scoperta delle quattro funzioni principali
Le funzioni principali del sistema sono quattro e permettono di gestire:1. Il funzionamento della fontana2. Il controllo allarmi di sicurezza3. La pulizia filtri e il dosaggio4. La manutenzione in centrale
Focus sul funzionamento della fontana
Alle impostazioni programmate per il funzionamento annuale, stagionale, settimanale e giornaliero del dispositivo architettonico, si aggiunge quella relativa al ciclo di lavoro della fontana, della durata di 45 minuti divisi in due blocchi: uno da mezz’ora per la funzione invaso pieno, e uno da un quarto d’ora per l’evento “nebbia”: con tutte le tempistiche di apertura e chiusura delle valvole per il riempimento dell’invaso, cicli di lavoro on/off delle nebbie, ecc.
Focus sulla sicurezza
Per quanto concerne gli allarmi, essi sono suddivisi in due tipologie: il primo allarme interviene per segnalare anomalie allo stato del vano, mentre il secondo è relativo alla sicurezza della fontana. In situazioni di “allagamento vano tecnico” e/o “mancanza di rete”, oltre a fermare il funzionamento della fontana, gli allarmi mandano un segnale alla centrale operativa di manutenzione. Nel caso, invece, di un evento da “vasca compenso vuota” e/o “valvole scarico guaste”, gli allarmi fermano il funzionamento del dispositivo e portano l’invaso a svuotarsi.
Focus su pulizia filtri e dosaggio
Il sistema prevede una pompa per il caricamento della vasca di compenso, una pompa dedicata alla pulizia del filtro e una valvola con filtro. L’integrazione automatizzata di queste tre macchine permette di gestire la pulizia quotidiana o manuale del filtro dell’acqua durante la fase di riempimento automatico della vasca di compenso, e di dosare una parte dei prodotti di sanificazione dell’acqua stessa.
Focus su manutenzione
Per agevolare la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria, lato quadro elettrico è prevista una serie di commutatori rotativi a 2 o 3 posizioni e spie di segnalazione per avere il controllo completo della fontana; queste funzioni utilizzano una parte importante degli ingressi e delle logiche dei PLC.
La partnership tra Martinucci e Siemens: i benefici di soluzioni chiavi in mano
Come spiega Primo Martinucci: “La mia precedente esperienza con la soluzione Siemens LOGO! – distintasi negli anni per affidabilità e semplicità di programmazione – mi ha indirizzato verso questa tipologia di prodotti. Facilità d’uso e rapporto qualità/prezzo, infatti, hanno motivato la mia scelta finale che, ad oggi, è stata la più strategica”. Per quanto riguarda il pannello HMI SIMATIC Comfort da 9 pollici, si è trattato del suo primo impiego. “Grazie ai validi consigli ricevuti da Fabio Bianchi (agente di riferimento Siemens) e da Matteo Caruso (Sales Specialist Siemens per i prodotti e le soluzioni di automazione), e al supporto costante dei professionisti Siemens, il progetto è stato finalizzato nel rispetto delle tempistiche indicate dalla committenza e degli obiettivi prefissati, andando oltre le aspettative iniziali. Ringrazio, infine, il grossista di riferimento del Gruppo Comet, presso la filiale di Rimini, e per il supporto tecnico organizzativo il Sig. Roberto Rivi, tecnico interno del Gruppo Comet, presso la filiale di Modena” precisa Martinucci.
Ad oggi, la ditta Primo Martinucci collabora con un’azienda per la realizzazione di piscine e fontane. In questo caso, il progetto riguarda lo sviluppo di impianti automatizzati con gestione e controllo locale e da remoto. Sui progetti già all’attivo, però “Avendo iniziato ad usare il pannello HMI del portfolio Siemens, mi sto adoperando per un’implementazione a posteriori, sfruttando la perfetta integrazione tra LOGO! e HMI, garanzia di un controllo e una gestione più efficaci rispetto a sistemi usati in precedenza” conclude Martinucci.