[{"name":"Home","site_name":"Area stampa | Azienda | Siemens","description":"","url_str":"\/it\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/it\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/it","children":[{"name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]}]
[{"nid":"6","name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Energia rinnovabile: la tecnologia Siemens per la
transizione energetica della Puglia
Il parco
fotovoltaico più grande d’Italia, in provincia di Foggia, è stato
realizzato con dispositivi di alta, media e bassa tensione, inverter
centralizzati, sistema di protezione e controllo al 100% Siemens
Scada Elettrico e Power Plant Control per la
gestione dell’intero parco dalla connessione di Alta Tensione fino al
controllo del singolo inverter
Il parco
fotovoltaico più grande d’Italia, in provincia di Foggia, è stato
realizzato con dispositivi di alta, media e bassa tensione, inverter
centralizzati, sistema di protezione e controllo al 100% Siemens
Scada Elettrico e Power Plant Control per la
gestione dell’intero parco dalla connessione di Alta Tensione fino al
controllo del singolo inverter
Realizzato
e avviato nel 2019, l’impianto fotovoltaico più grande d’Italia, situato a
Troia, vicino Foggia, è caratterizzato dai più elevati standard di sicurezza,
affidabilità ed efficienza energetica.
A
Gennaio 2022 il Gruppo Iren ha acquisito il parco fotovoltaico, sottoscrivendo un
accordo vincolante per l’acquisizione da European Energy del 100% delle quote
di Puglia Holding Srl, tramite la società controllata Iren Energia .
Con una
potenza complessiva di 103 MW, l’impianto fotovoltaico pugliese di Troia è in
grado di soddisfare i bisogni energetici di circa 200.000 abitanti. Grazie ai
suoi 275.000 moduli fotovoltaici ad alta efficienza, il parco solare genera 150
GWh di energia pulita ogni anno che consentono di risparmiare all’ambiente
circa 80.000 tonnellate di CO2.
Il
grande parco solare è stato ingegnerizzato e realizzato da Siemens che ha
dimensionato l’impianto fotovoltaico con soluzioni tecnologiche tali da
soddisfare pienamente il nuovo documento allegato al codice di rete,
obbligatorio per la connessione dell’impianto fotovoltaico alla Rete di
Trasmissione Nazionale. Siemens, inoltre, si occupa
delle attività di service e manutenzione con un contratto pluriennale.
Siemens
ha fornito la tecnologia per l’intera filiera dell’energia del progetto
fotovoltaico pugliese: dal piccolo quadro elettrico sino alla stazione di alta
tensione che collega il parco solare alla rete elettrica nazionale. Cuore
tecnologico dell’impianto è il cosiddetto Power Skid, ovvero l’isola di potenza
centrale composta da un inverter centralizzato, un trasformatore e un quadro
elettrico (RMU). Con uno schema progettuale innovativo, i tre componenti del
Power Skid sono stati assemblati su una base portante metallica e testati
nell’officina di collaudo prima del trasporto sul sito. In questo modo è stato
possibile rendere più veloce e semplice la fase di assemblaggio/test dell’isola
di potenza e, al contempo, ridurre sia i costi complessivi delle diverse
attività sia quelli di trasporto, effettuati tramite unica spedizione su
container standard.
Inoltre,
l’impiego di un grande inverter centralizzato SINACON PV da 5 MW ha consentito
di ridurre i costi di manutenzione sul sito e di rendere più efficiente
l’intero impianto (minore dispersione di energia rispetto a una soluzione
multi-inverter).
L’intero parco fotovoltaico è gestito dal sistema di telecontrollo Siemens SICAM, una soluzione innovativa, modulare e scalabile che garantisce un funzionamento economico e sostenibile dell’intero impianto. Grazie ai controlli ad anello chiuso, il sistema regola in modo preciso Potenza Attiva, Reattiva e di Tensione, in piena conformità con qualsiasi codice di rete. Il sistema garantisce il massimo livello di efficienza grazie alla completa trasparenza dei dati raccolti da tutti i dispositivi installati sul campo, dagli interruttori di alta tensione fino agli inverter connessi in bassa tensione.