Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

In una cornice unica, all’interno di uno dei Parchi più grandi d’Europa

È tornata SIMATIC Run, la corsa solidale organizzata da Siemens

Si è svolta infatti lo scorso fine settimana #SIMATICRun 2022 - THE NEXT LEVEL, la corsa podistica amatoriale e non competitiva organizzata da Siemens in Italia, in collaborazione con i partner Cignoli, Comoli Ferrari, General Com - Comet, Sacchi e Telmotor.
L’edizione 2022 della gara non ha deluso le aspettative: sabato 25 giugno, oltre 350 appassionati di Running si sono dati appuntamento al Parco di Monza per correre … LIKE A SIMATIC. Persone di età diverse hanno condiviso la stessa energia vibrante e la medesima volontà di fare solidarietà, insieme. Infatti, come in ogni edizione della SIMATIC Run si è corso non solo per sport, condivisione e piacere ma, soprattutto, per beneficienza! Anche quest’anno Siemens e gli iscritti alla gara – su base volontaria – hanno effettuato una donazione in favore delle attività del Comitato Maria Letizia Verga, la onlus per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Quindi non solo tanta fatica ma grande motivazione nel farla, poiché con la consapevolezza che anche un piccolo grande gesto può fare la differenza e trasformare la vita di tutti i giorni, in modo concreto. 
La corsa podistica, con partenza e arrivo in Viale dei Tigli, a sinistra dell’ingresso della Porta Monza, si è snodata lungo due percorsi: il “corto” da 10 chilometri e il “lungo” da 21 (stesso tracciato ma ripetuto due volte).
Anche la settima edizione di SIMATIC Run ha racchiuso nel suo nome la tecnologia, l’innovazione e la digitalizzazione proprie di Siemens. La famiglia SIMATIC rappresenta, difatti, la base per l’automazione di fabbrica e parte integrante della Digital Enterprise di Siemens, la piattaforma di prodotti, soluzioni e servizi integrati in grado di supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale.
SIMATIC Run 2022

SIMATIC Run 2022: sabato 25 giugno si è svolta la corsa solidale organizzata da Siemens.

Contatti

Lucia Bruno

Siemens SpA

Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia

+39 022431