Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Case history | Siemens e Comi
Con WinCC Unified di Siemens le macchine COMI diventano più smart!

Le soluzioni COMI sono un punto di riferimento per le macchine termoformatrici impiegate nella produzione di frigoriferi e in altri settori industriali. Per COMI l'innovazione è un punto focale: grande attenzione è infatti rivolta alle tecnologie per l'Industria 4.0. In questa foto, lo stabilimento di Ciserano, in provincia di Bergamo.

SIMATIC WinCC Unified ha migliorato notevolmente la facilità d'uso per gli operatori delle macchine.

La macchina può ora essere impostata con semplici routine.

Facile parametrizzazione della stazione di taglio.
Ed è proprio in questo ambito, con l’obiettivo di implementare una strategia di trasformazione digitale delle macchine, che trova maggior forza la collaborazione con Siemens. Una collaborazione nata parecchi anni fa, con l’utilizzo di tecnologie di automazione e motion control e che ha portato ad un importante rinnovamento in ambito HMI.
La scelta di COMI è stata WinCC Unified ed i motivi che hanno spinto verso questa evoluzione sono stati plurimi: il fatto che fosse un software tecnologicamente moderno, user friendly ma con avanzate capacità di personalizzazione e soprattutto aperto, in modo da consentire lo scambio dati con sistemi esterni (es. cloud, IT…)
Di particolare rilievo si sono dimostrate funzionalità come la parametrizzazione automatica in base alle caratteristiche del prodotto e la diagnosi automatica, per una facile identificazione delle cause di guasto.
È stato inoltre possibile adattare automaticamente le funzioni dell’interfaccia utente in base al differente ruolo degli operatori (admin, manutentore e operatore) con la possibilità di ricevere notifiche mirate in caso di malfunzionamento.
Grazie alla possibilità di creare librerie personalizzate in Tia Portal (sia per il plc che per l’HMI) è stato possibile creare uno standard aziendale e quindi velocizzare la realizzazione dei nuovi progetti di automazione.
Con la nuova soluzione si stima che la produttività sia stata incrementata all’incirca del 10% a fronte di una riduzione consistente dei tempi-ciclo, degli scarti e dei tempi per la formazione e l’identificazione dei guasti (-10%)
- Simatic IPC 477E
- WinCC Unified RT 5000 tags + 1000 Logging Tags
- PLC S7-1518 + PLC S7-1512 + ET200SP I/O modules
- Sinamics S120
- motori SIMOTION