[{"name":"Home","site_name":"Area stampa | Azienda | Siemens","description":"","url_str":"\/it\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/it\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/it","children":[{"name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]}]
[{"nid":"6","name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
In Casa Siemens una nuova colonnina di ricarica Sicharge D
Il mese scorso Siemens ha installato nel parcheggio aziendale della sede milanese la nuova colonnina di ricarica Sicharge D, proprio a pochi metri dall’ingresso. Ciò che rende veramente distintiva questa innovativa stazione di ricarica è la fast charging, l’elevata velocità di ricarica che consente di “fare il pieno” nell’arco di soli 10-15 minuti.
Il mese scorso Siemens ha installato nel parcheggio aziendale della sede milanese la nuova colonnina di ricarica Sicharge D, proprio a pochi metri dall’ingresso. Ciò che rende veramente distintiva questa innovativa stazione di ricarica è la fast charging, l’elevata velocità di ricarica che consente di “fare il pieno” nell’arco di soli 10-15 minuti.
La nuova colonnina Sicharge D nel parcheggio aziendale della sede milanese di Siemens
Proprio per questa sua caratteristica, la colonnina si presta soprattutto per i tratti a lunga percorrenza, dove gli e-driver hanno tempi di sosta brevi, ma anche per tutte quelle locazioni dove la riduzione del tempo di ricarica è un fattore chiave per garantire un servizio ed evitare lunghe attese.
“Il principale vantaggio della tecnologia della nostra nuova stazione di ricarica è quello di garantire la ricarica in parallelo fino a cinque veicoli elettrici, assicurando un tempo di ricarica ottimizzato, grazie all’allocazione dinamica della potenza. Tale funzionalità, integrata a bordo della stazione stessa, permette la gestione autonoma e dinamica delle richieste individuali dei singoli veicoli elettrici in base alle priorità e alle esigenze di ricarica”, afferma Valerio Filocamo, e-Mobility Product Specialist presso Siemens SpA.
“Nel campo della mobilità elettrica”, continua Filocamo, “il nostro intento è quello di rendere i tempi di ricarica comparabili al rifornimento di benzina di un veicolo endotermico, assicurando allo stesso tempo la sicurezza del veicolo, grazie ai dispositivi di protezione elettrica integrati. Il tutto garantendo una distribuzione della potenza elettrica ottimale, riuscendo così a rispettare le esigenze di fornitura elettrica del sito e soddisfare in modo ottimale le prestazioni di ricarica dei singoli utenti”.
La colonnina Sicharge D è già stata configurata in E-Car OC X, il Software-as-a-Service (SaaS) di Siemens per la gestione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, che gestisce e gestirà tutte le colonnine di ricarica. Nella sede milanese, l’obiettivo è quello di integrare l’infrastruttura di ricarica ad una piattaforma Cloud di gestione dell’energia DEOP X (Distributed Energy OPtimization) per l'ulteriore efficientamento della microrete intelligente dell’edificio, massimizzando l’autoconsumo e riducendo il carico sulla rete nazionale. “Permetteremo in questo modo di fornire energia elettrica proveniente da risorse energetiche distribuite rinnovabili, come il fotovoltaico, ai veicoli elettrici" aggiunge Filocamo. L’utilizzo della piattaforma DEOP X permette all’infrastruttura di ricarica di interfacciarsi anche con il sistema di gestione degli edifici (Desigo). In tal modo, attraverso algoritmi di pianificazione è possibile ottimizzare l’intero bilancio energetico e quindi i consumi finali dell’intera sede, includendo anche il carico proveniente dai veicoli elettrici connessi all’ infrastruttura di ricarica.
In Casa Siemens, quindi, la presenza dell’innovativa stazione di ricarica rappresenta, sia per i colleghi che per i clienti, un’ulteriore tappa nel percorso di decarbonizzazione intrapreso dall’azienda e testimonia come digitalizzazione e sostenibilità costituiscano un binomio ormai inscindibile nel DNA di Siemens.