Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Siemens presenta sul mercato la nuova soluzione Siveillance Thermal Shield per la gestione degli ingressi negli edifici e nelle infrastrutture che garantisce la sicurezza delle persone e la continuità del business nel pieno rispetto delle vigenti normative europee di data privacy.  

Intervista a Raimondo Serafini, Product Management & PPM Professional di Siemens in Italia


Siveillance Thermal Shield, di cosa si tratta?
Siveillance Thermal Shield è una nuova soluzione che consiste nell’interazione intelligente di algoritmi di analisi delle immagini video e di una o più termocamere ad alta precisione - in termini di qualità e accuratezza del rilevamento – con i sistemi di controllo degli accessi, di video sorveglianza e con quelli di supervisione e controllo per l’automazione degli edifici sviluppati da Siemens. 
Flessibile e scalabile, la soluzione si può applicare nei più svariati settori, dal comparto industriale al mondo ospedaliero, dalle infrastrutture aeroportuali e i campus universitari al terziario (privato e pubblico).
In sintesi, come funziona questa nuova soluzione?
La soluzione prevede l’utilizzo di telecamere IP dotate di avanzati algoritmi di analisi immagini video in grado di rilevare in successione il rispetto della distanza sociale e il corretto utilizzo da parte delle persone delle mascherine, nonché di termocamere per la misurazione della temperatura corporea. 
Le termocamere - installate nei punti di accesso principali degli edifici - registrano rapidamente e a una distanza di fino a 2 metri, in relazione alla tipologia del dispositivo utilizzato - la temperatura delle persone in arrivo, generando dei dati che vengono immediatamente trasmessi al sistema di sorveglianza e di automazione della struttura quali per esempio Siveillance Video & Access, Micronpass e Desigo CC. 
In modo automatico o con procedure guidate nel pieno rispetto della privacy, il sistema Siemens gestisce i dati acquisiti, attivando tutte le misure necessarie – nel caso di rilevazione di sintomi febbrili - per garantire la sicurezza delle persone e delle attività lavorative svolte all’interno dell’edificio.
Qual è il grado di accuratezza che riesce a garantire la soluzione?
Attraverso uno screening effettuato tramite termocamere, la soluzione Siemens consente di rilevare la temperatura corporea con un’accuratezza di ≤0,5°C, in modalità confidenziale. 
La soluzione è rispettosa delle più recenti pubblicazioni in termini di data privacy e procedure emergenziali indicate dagli istituti governativi?
In linea con le ultime indicazioni per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Coronavirus fornite dal Gruppo di Lavoro dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), la soluzione Siemens rende possibile nella fase di ingresso delle persone negli edifici uno screening preliminare senza contatto, diretto, efficace, sicuro e rispettoso della privacy.
Qual è il valore aggiunto di questa soluzione?
L’esperienza maturata da Siemens nelle tecnologie complesse per gli edifici garantisce ai clienti l’implementazione di soluzioni integrate di alta qualità e affidabilità. Inoltre, allo scopo di soddisfare tutte le possibili necessità, la soluzione Thermal Shield si declina nelle tre versioni Core, Advanced e Pro; a seconda del modello di termocamera installata ed il grado di integrazione con i sistemi di gestione dell’edificio. 

Comunicato Stampa

Contatti

Marco Latorre

Siemens in Italia

+39 022431