Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 Marzo 2020Smart InfrastructureMilano
Verso la transizione energetica del Paese: Siemens ed EGO Energy insieme per la digitalizzazione dell’energia
Siemens Italia e EGO Energy, operatore nel mercato della generazione diffusa e dei servizi energetici digitali, hanno firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di rafforzare la propria collaborazione nell’ambito dell’evoluzione dei mercati elettrici e dei servizi energetici per i prosumer e della mobilità elettrica.
Grazie all’accordo le due società avranno l’opportunità di
presentare congiuntamente, pur senza vincoli di reciproca esclusiva, innovative
soluzioni tecniche ed economiche consistenti in servizi energetici integrati
i quali, oltre a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei business dei
clienti, contribuiranno al rinnovamento della gestione e del bilanciamento
della rete elettrica verso una transizione energetica del Paese proficua e
resiliente.
Con il Memorandum of Understanding, Siemens Italia ed EGO consolidano ulteriormente la propria collaborazione che nasce nel 2017 con la fornitura da parte di Siemens della piattaforma software DEOP per il monitoraggio e l’aggregazione di unità energetiche distribuite.
All’interno dell’offerta integrata per la digitalizzazione dell’energia, oltre alla piattaforma di energy management DEOP, Siemens includerà il sistema di gestione E-Car OC (interamente sviluppato in Italia) e le soluzioni più innovative per la building automation.
EGO Energy utilizzerà le funzioni della piattaforma integrandole con tecnologie proprietarie abilitanti la gestione intelligente dell’energia elettrica da/verso unità di produzione e consumo (in associazione al bilanciamento della rete) e servizi di efficientamento energetico attraverso la gestione del monitoraggio locale dell’energia e l’attuazione di regole di ottimizzazione real time.
“Il mercato è sempre più orientato verso la generazione distribuita e verso la domanda attiva: per questo è fondamentale saper gestire pluralità di fonti energetiche attraverso network digitali intelligenti capaci di valorizzare in maniera automatizzata sia la componente tecnica che la componente economica dell’energia. EGO Energy, grazie alla piattaforma Siemens, aggrega oggi sia siti di consumo per il demand-response che impianti di produzione energetica”, afferma Pietro Bosso, manager divisione digital energy di EGO.

Background Information
La piattaforma DEOP, sviluppata in Italia da Siemens, è un Energy Management System in grado di abilitare l’utente al mondo della cosiddetta “Digital energy”.
Nato come strumento di monitoraggio energetico, DEOP si è arricchito nel tempo di applicazioni e funzionalità come ad esempio la capacità di gestire le microreti, definire e controllare molteplici KPI energetici, il demand response ed effettuare previsioni adattive degli impianti di produzione e di consumo.
In continua evoluzione, la piattaforma DEOP si caratterizza per tre elementi fondamentali:
- Elevata connettività con i dispositivi di campo, IoT based o tradizionali
- Un motore di algoritmi flessibile e aperto anche a sviluppi di terze parti
- Un’interfaccia utente estremamente user friendly e personalizzabile
DEOP memorizza e storicizza le informazioni rendendole immediatamente disponibili e visualizzabili in tempo reale. Queste possono essere inoltre esportate su file e/o scambiate con altre applicazioni tramite API. Le funzioni del sistema sono disponibili On Premise, come PaaS (Platform as a Service) oppure SaaS (Software as a Service).
Grazie alla piattaforma DEOP di Siemens Italia, EGO oggi aggrega circa 250 MW di potenza modulabile, dei quali 140 MW assegnati da TERNA durante l’asta annuale.
In qualità di aggregatore, EGO Energy gestisce la comunicazione fra le unità periferiche di monitoraggio degli impianti collegati alla rete (UPM) e TERNA (Gestore della rete elettrica), scambiando le informazioni di misura elettrica provenienti dagli impianti e i comandi di modulazione che arrivano dal gestore di rete, nel pieno rispetto dei requisiti standard di cybersecurity, dei vincoli di esercizio di ciascun impianto e di criteri di ottimizzazione energetica ed economica delle risorse energetiche distribuite.
Le misure elettriche sono raccolte dagli impianti con cadenza di campionamento di 4 secondi, mentre il tempo di reazione dell’aggregatore a un comando ricevuto dal Gestore della Rete di Trasmissione è di un quarto d’ora. EGO prevede, in accordo con i titolari dei punti di immissione e prelievo connessi, l’attuazione automatica del comando di modulazione dal concentratore allo SCADA d’impianto secondo regole elaborate attraverso i propri algoritmi di intelligenza energetica artificiale.
Siemens Smart Infrastructure (SI) realizza le infrastrutture intelligenti e adattive di oggi e del futuro. Interconnettendo in modo efficiente e sostenibile i sistemi energetici, gli edifici e le industrie, contribuisce ad affrontare con successo le crescenti sfide globali legate all’urbanizzazione e al cambiamento climatico. All’interno di un ecosistema digitale sempre più grande, con un portfolio completo di prodotti, soluzioni e servizi per gli asset di produzione e consumo di energia, SI aiuta i propri clienti a prosperare e le comunità a progredire rispettando e proteggendo il pianeta. SI crea ambienti che hanno cura delle persone e del mondo che ci circonda. Con circa 72.000 collaboratori nel mondo, Siemens Smart Infrastructure ha a Zug, in Svizzera, il proprio quartier generale globale.
Contatti
Marco Latorre
Siemens in Italia
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431