Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 Maggio 2023Digital IndustriesParma
Siemens lancia il nuovo convertitore di frequenza SINAMICS G220
Per quanto riguarda la cybersecurity, Sinamics G220 è equipaggiato di serie con Security Integrated, un nuovo protocollo che offre comunicazioni sicure, controlli di integrità e autenticità per la protezione da firmware manomessi e interfaccia UMAC (User Management & Access Control).
Il prodotto è altamente personalizzabile e offre varie opzioni hardware e software, in grado di garantire una flessibilità di utilizzo adattabile alle diverse esigenze dei clienti. In particolare, è possibile scegliere una versione con elevato grado di protezione IP55 o con rivestimento e copertura speciale per ambienti difficili.
Il prodotto è altamente personalizzabile e offre varie opzioni hardware e software, in grado di garantire una flessibilità di utilizzo adattabile alle diverse esigenze dei clienti. In particolare, è possibile scegliere una versione con elevato grado di protezione IP55 o con rivestimento e copertura speciale per ambienti difficili.
Grazie ai suoi componenti di alta qualità, alla progettazione all'avanguardia e alla conformità ai requisiti SIL 3, il Sinamics G220 è ideale per l’impiego in tutti i settori industriali, con una particolare attenzione a quelli legati al food & beverage, farmaceutico, chimico, oil&gas e marittimo. Inoltre, la sua costruzione dagli elevati standard è garanzia di una durata nel tempo a lungo termine.

Siemens lancia Sinamics G220, il nuovo convertitore di frequenza innovativo ad alte prestazioni che si unisce alla famiglia Sinamics
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Siemens AG è una società tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Dalle fabbriche sempre più efficienti con catene di approvvigionamento resilienti fino agli edifici smart, alle reti intelligenti e ai trasporti sostenibili l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore per i propri clienti. Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti di trasformare i propri mercati, aiutandoli a loro volta a trasformare la vita quotidiana di miliardi di persone. Siemens possiede anche una partecipazione di maggioranza nella società quotata Siemens Healthineers, fornitore leader nel settore sanitario. Inoltre, Siemens detiene una partecipazione di minoranza in Siemens Energy, leader globale nella trasmissione e generazione di energia elettrica. Nell'anno fiscale 2022, che si è concluso il 30 settembre 2022, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 72 miliardi di euro e un utile netto di 4,4 miliardi di euro. Al 30 settembre 2022, l'azienda aveva circa 311.000 dipendenti in tutto il mondo.
In Italia Siemens è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Presente in modo capillare sul territorio ha il quartier generale a Milano. Possiede centri di competenza su mobilità elettrica e smart grid, software industriale, smart building oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). Impegnata in ambito Education, la società realizza ogni anno iniziative di formazione rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori e ai laureandi STEM, vanta collaborazioni con Università, ITS Angelo Rizzoli e ITS Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche. È socio fondatore della Fondazione Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it
Contatti
Benedetta Martinoli
Siemens SpA
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431