Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens a BI-MU 2020 conferma la sua strategia di digitalizzazione come driver per la crescita 

Siemens a BIMU 2020
Ed è proprio per questa ragione che Siemens Italia ha deciso di partecipare, con la sua area espositiva nel Padiglione 9, Stand D07, e sfruttare nuovamente l’occasione per ribadire la propria forza in un contesto internazionale di settore che da sempre l’ha vista tra i protagonisti della biennale.Con il motto “Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further”, Siemens ribadisce come la digitalizzazione rappresenti ormai un driver fondamentale per la crescita e l’incremento di competitività dell’industria della macchina utensile. Forte di questo posizionamento unico, a supporto delle aziende manifatturiere che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digitale, Siemens ha recentemente introdotto sul mercato un Sinumerik nativo digitale, il Sinumerik ONE. 
A sessant’anni dalla nascita del primo Sinumerik, il nuovo controllo numerico nativo digitale raccoglie tutta l’esperienza maturata da Siemens in 60 anni di storia nell’ambito delle tecnologie tradizionali (fresatura, tornitura e rettifica) e le unisce a quelle innovative che già da oggi sono protagoniste, come l’Additive Manufacturing e la robotica. Il nuovo CN si avvale di un software che genera il controllore della macchina e il suo gemello digitale, direttamente da un unico sistema di progettazione, contribuendo così alla perfetta integrazione di hardware e software. Il CNC del futuro stabilisce nuovi standard in termini di produttività, prestazioni e digitalizzazione. 
Elemento centrale per l'ingegnerizzazione dell’ultimo nato è il TIA Portal. Questa integrazione consente un processo di sviluppo digitale coerente e rende più semplici tutti i compiti di ingegneria, inoltre l’integrazione del Simatic S7-1500F nel nuovo controllo numerico, consente di poter lavorare su un’unica piattaforma per tutti i sistemi di automazione Siemens, così da sfruttarne appieno potenzialità e competenze. 
Forte dei suoi 60 anni, il CN Sinumerik è protagonista dello spazio espositivo Siemens, anche con la sua versione per le macchine standard (Sinumerik 808D), per il Mid-Range (Sinumerik 828) e per il top di gamma (Sinumerik 840D sl). A questi si aggiunge anche il nuovo controllo numerico dedicato alle industrie dellegno, del marmo, del vetro, del laser e soprattutto delle tecnologie speciali, il Sinumerik MC.
Hardware e software vanno di pari passo e sullo stand Siemens trovano infatti spazio anche i gemelli digitali per Sinumerik ONE, come le suite Create MyVirtual Machine e Run MyVirtual Machine. Ma non solo: Siemens ha esteso la sua offerta di Industrial Edge Computing per la macchina utensile, Sinumerik Edge, con nuove applicazioni. Grazie alla sua elevata capacità computazionale, Sinumerik Edge offre nuove funzionalità per l’elaborazione immediata dei dati ad alta frequenza senza interferire con le operazioni del controllo numerico. In questo ambiente protetto, è possibile utilizzare applicazioni, Siemens o di terze parti, per controllare in tempo reale la qualità del pezzo, monitorare le condizioni di utilizzo o eseguire nuove tipologie di lavorazione al fine di aumentare disponibilità e produttività della macchina. I servizi basati su cloud per Sinumerik Edge consentono, inoltre, di distribuire aggiornamenti e nuove applicazioni nel minore tempo possibile. Si assiste in questo modo, al miglioramento delle performance e ad una ampliata interoperabilità con MindSphere, l’ecosistema per l’IoT basato su cloud.

Comunicato stampa

Seguici su Twitter

Siemens (Berlino e Monaco) è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. Attraverso Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 settembre 2019, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 58,5 miliardi di euro e un utile netto di 5,6 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2019, la società contava circa 295.000 collaboratori in tutto il mondo. In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera l’intero ecosistema rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl. Siemens Spa con quartier generale a Milano è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Ha centri di competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. La società è certificata anche quest’anno Top Employer Italia 2020.
Leggi di più

Contatti

Valentina Di Luca

Siemens in Italia

Via Vipiteno 4                          
20128 Milano                       
Italia

+39 022431