Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 Marzo 2018Smart InfrastructureMilano
Regolazione del clima interno con i nuovi sensori per polveri sottili
Si allarga la famiglia di prodotti per la gestione degli spazi interni negli edifici, con un nuovo sensore per polveri, studiato per il monitoraggio dell' inquinamento da particelle e facilmente integrabile nei sistemi di gestione degli edifici. Il nuovo sensore per polveri sottili si basa su tecnologia laser e misura l’inquinamento dell'aria da particelle in due categorie: PM 2,5 e PM10, ossia il particolato con sostanze inquinanti del diametro rispettivamente da 0,3 a 2,5 micrometri o da 0,3 a 10 micrometri. Il nuovo sensore per polveri sottili è adatto all’utilizzo negli edifici residenziali di alto livello e negli uffici.
Durante il suo funzionamento, le particelle di polvere si accumulano sui sensori per polveri sottili, riducendone le prestazioni nel tempo. Ma il sensore disponde di un display che viene attivato solo quando si rileva la presenza di persone. Quando non viene rilevata alcuna presenza nell’ambiente, la frequenza delle misurazioni del particolato diminuisce in modo significativo, con un conseguente miglioramento della durata utile del sensore stesso. Quando il modulo del sensore deve essere sostituito, è il dispositivo stesso ad avvisare gli utenti attraverso una luce a LED. Non è necessario acquistare un nuovo dispositivo o riconfigurarlo, è sufficiente sostituire il solo modulo del sensore.
Il sensore per polveri fini è stato calibrato per misurare le particelle PM 2,5 ma può essere impostato a diversi livelli di indice di qualità dell'aria (AIQ) per soddisfare specifiche normative nazionali. L'interfaccia utente del dispositivo può essere visualizzata in tedesco, inglese, francese e cinese. I sensori di anidride carbonica (CO2) misurano la concentrazione di CO2 dell'aria negli ambienti e, attraverso il suo segnale ad un controllore, è possibile aumentare i ricambi d’aria in modo da gestire la corretta concentrazione di ossigeno (O2) nell’ambiente. Una buona qualità dell’aria indoor porta ad un maggiore benessere e quindi anche ad un aumento della produttività e degli occupanti. Un monitoraggio efficace della temperatura e dell'umidità contribuiscono a ridurre il rischio di malattie come le infezioni alle vie respiratorie e l'influenza. I sensori di composti organici volatili (COV) sono invece utilizzati per misurare fattori dannosi come l’emissione di inquinanti da parte di materiali da costruzione e di oggetti quali tappeti, moquette e mobili. Tutti questi sensori, così come il nuovo della famiglia, il sensore per polveri sottili, hanno segnali analogici e uscite Modbus, così da essere collegati in maniera semplice ai controller di riscaldamento, ventilazione e condizionamento come Climatix e Desigo Room Automation, ed essere poi integrati nel sistema di building management Desigo CC.
Le persone trascorrono circa il 90% della loro vita negli edifici; è di conseguenza necessario e cruciale, per la tutela della loro salute, ridurre al minimo l'inquinamento da particelle negli ambienti interni. L'inquinamento da polveri sottili è un problema globale; se inalato, infatti, il particolato può essere causa di cancro ai polmoni e di malattie cardiovascolari.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431