Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release25 Gennaio 2017Milano
Pannello di controllo Siemens Cerberus FIT FC360 per la sicurezza antincendio in applicazioni di piccole dimensioni
Siemens ha recentemente introdotto nel proprio portfolio Cerberus FIT FC360, un pannello di controllo antincendio indirizzabile ad 1 loop. FC360 è un sistema di sicurezza antincendio sviluppato specificamente per l'impiego in edifici e strutture di piccole e medie dimensioni.
Con FC360, Siemens si rivolge al mercato in rapida crescita dei piccoli sistemi di rivelazione antincendio, di semplice installazione e gestione, e in grado di ottimizzare i costi dell’intero sistema. FC360 supporta il collegamento di un massimo di 126 dispositivi C-NET, inclusi i rivelatori di incendio altamente affidabili della serie Cerberus Pro con tecnologia brevettata ASA (Advanced Signal Analysis), che garantiscono l’immunità da fenomeni ingannevoli e prevengono i falsi allarmi. I rivelatori e le periferiche sono collegate tramite un collegamento a loop, che riduce i cablaggi e migliora significativamente l'affidabilità dell'intero impianto grazie a percorsi di comunicazione ridondanti.
Il pannello di controllo antincendio FC360 ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, con indicatori LED e un display di facile lettura, garantendo così una risposta rapida e adeguata in situazioni di emergenza. FC360 offre anche un tool di configurazione integrato che rende la messa in servizio rapida e semplice senza la necessità di software aggiuntivi. E’ disponibile anche un Desktop Editor (software di programmazione) offline per visualizzare la configurazione della struttura o dell’edificio e apportare eventuali modifiche. Grazie a questo tool inoltre gli installatori hanno l’opportunità di auto-apprendere il funzionamento mediante la creazione di una configurazione virtuale. In questo modo si riducono i tempi e i costi per la formazione.
Il pannello di controllo antincendio FC360, è particolarmente adatto in edifici di piccole e medie dimensioni, come case di cura, condivisione negozi in spazi commerciali e piccoli alberghi. FC360 è conforme ai più recenti standard ed è certificato da Loss Prevention Certification Board (LPCB) per le norme di prodotto EN54-2 e 4 così come per EN54-13.
Ulteriori informazioni: www.siemens.it/bt e www.siemens.it/cerberus-fit
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431