Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 Maggio 2017Digital IndustriesParma
Nuovi alimentatori Logo!Power ultra compatti fino a 100 watt
Con la quarta generazione di Logo!Power, Siemens ha ampliato il suo portfolio di alimentatori includendo due ulteriori dispositivi con nuove funzionalità e una nuova gamma di applicazioni. Questa serie compatta caratterizzata da una larghezza ridotta a 18 millimetri consente operazioni di montaggio più flessibili, per esempio sulle guide DIN dei quadri di distribuzione, o direttamente a parete. I nuovi Logo!Power possono essere installati vicino ad altri dispositivi, per esempio per alimentare i moduli logici Logo! adiacenti. Con un’efficienza di fino al 90% sull’intero range di carico e perdite senza carico al di sotto di 0,3 watt, questi alimentatori garantiscono un’elevata efficienza energetica sia in modalità standby sia in funzionamento.
Il monitoraggio di corrente integrato fornisce un nuovo vantaggio durante la fase di messa in servizio e di manutenzione. La corrente di uscita può essere letta in tempo reale come valore di tensione usando un punto di misurazione. La semplice misurazione tramite voltimetro non rende più necessaria la disconnessione dei cavi da parte dell’utente, questo significa che il sistema continua ad essere alimentato con tensione diretta senza interruzione. Inoltre, il sistema è in grado di funzionare correttamente a temperature comprese tra -25° e 70° Celsius e può essere utilizzato in diverse applicazioni a livello mondiale grazie all’ampia gamma di certificazioni.
L’innovativa serie Logo!Power con le sue dimensioni comprese tra 18 e 72 millimetri è il compatto successore della precedente terza generazione. Le nuove varianti da 24 V/0.6 A e 12 V/0.9 A hanno ampliato il portfolio per piccole potenze e sono disponibili in una larghezza di soli 18 mm. Un totale di undici dispositivi con tensioni regolate e regolabili di 5,12, 15 e 24 volt (V) sono in grado di erogare fino a 100 W. Con l’ingresso ad ampio spettro gli alimentatori possono tutti funzionare in reti di alimentazione monofase e continua comprese tra 110 e 300 V DC senza la necessità di commutazione. Per i carichi capacitivi all’avvio dell’alimentazione, è disponibile energia di riserva pari al 150%, e il comportamento a corrente costante compensa i sovraccarichi durante il funzionamento. Un segnale diagnostico a LED “DC O.K.” indica lo stato dell’alimentatore.
Campi d’applicazione del Logo!Power nel settore dell’automazione industriale includono le macchine base per il packaging, le presse nel settore rifiuti, nastri trasportatori, sistemi di smistamento, unità di alimentatazione e sterilizzatori. Nel settore della building technology, gli alimentatori possono essere usarti per i controlli dell’illuminazione, circuiti di emergenza, ampliamenti per il sistema di controllo del riscaldamento, controllo porte e accessi. I dispositivi Logo!Power si trovano nelle stazioni di pompaggio, veicoli speciali, saune, piscine e dispositivi automatici di alimentazione animali.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431