Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 Ottobre 2018Digital IndustriesMilano
Nuove funzionalità per Sinumerik 828D e 840D sl per processi di fresatura ottimali
Nuovi aggiornamenti per i controlli numerici per macchina utensile Sinumerik 828D e 840D sI. Per l'828D è disponibile un aggiornamento software SW 4.8 SP3 con Panel Processing Unit (PPU) 4. Gli utenti non solo beneficiano di un hardware eccezionalmente robusto, ma anche di una migliore connettività grazie alla possibilità di accedere a dati e programmi in maniera centralizzata, aumentando la sicurezza operativa. Un'altra caratteristica dell'aggiornamento è la possibilità di un controllo da remoto tramite PC esterno, per il collegamento semplificato tramite Virtual Private Computing (VPC). Grazie all’applicazione ManageMyMachines è inoltre possibile collegare i controlli Sinumerik 828D al sistema operativo aperto per l’IoT basato su cloud, MindSphere. Per semplificarne l’operatività, Siemens offre Smart Operation, così come sull’840D sl, un robusto display multi-touch con la funzionalità “sidescreen”. Il CNC Sinumerik 828D offre, anche nella sua variante Fresa, un secondo canale già disponibile nelle precedenti versioni per lavorazioni di Tornitura e Rettifica, canale che potrà essere utilizzato anche per integrare sistemi di automazione o robot di movimentazione.
Altra caratteristica importante è il Collision Avoidance Eco che si basa sulla definizione di aree protette e distanze configurabili dall'utente. Siemens ha inoltre reso disponibile un nuovo aggiornamento che ha lo scopo di facilitare l’operatore del Sinumerik 840D sl. Il nuovo Sinumerik Operate Display Manager consente all'operatore di sfruttare appieno le caratteristiche dei monitor widescreen più grandi, dando la possibilità di integrare nell'interfaccia utente e personalizzare la visualizzazione sia di funzioni standard, sia di quelle specifiche per la macchina. Queste innovazioni consentono un accesso rapido, semplificato e completo a tutti i dati utili all’operatore e consentono, quindi un controllo della macchina più efficiente e più semplice, la gestione veloce e semplificata dei flussi di lavoro della macchina, con un conseguente risparmio di tempo e costi dell'intero processo di fresatura.
L'hardware di Sinumerik 828D è eccezionalmente robusto. Le sue prestazioni sono state specificamente adattate alle esigenze del segmento mid-range e alle lavorazioni tipicamente effettuate in officine meccaniche di piccole e medie dimensioni. Il servizio per l'accesso remoto da PC consente all'utente di accostare il display del PC al display del pannello, così da accedere a tutti i dati e i programmi memorizzati all’interno. In questo modo i dati possono essere consultati rapidamente direttamente dal pannello e scambiati in rete attraverso la connessione Ethernet a 1-GB. L’utilizzo del pannello Touch, congiuntamente alle funzionalità offerte dalle Smart Operation e al nuovo ”sidescreen”, garantiscono una semplice visualizzazione. I moduli Widget sono disponibili in una libreria pre-configurata con la possibilità di tenere sotto controllo lo stato della macchina.
Tra i vantaggi, il nuovo sensore touch, resistente ai campi elettromagnetici e la capacità di riconoscere e ignorare il contatto con la “sfera del pollice” al fine di evitare operazioni involontarie.
Il nuovo Display Manager per Sinumerik 840D sI dispone di funzionalità notevolmente ampliate da implementare con il minimo sforzo da parte dell'operatore della macchina. La superficie del monitor può essere suddivisa in una serie di aree di visualizzazione e la disposizione dei contenuti è configurabile individualmente. Ogni diversa area di visualizzazione può essere dotata di un proprio menù, che a sua volta può essere popolato con qualsiasi pulsante a sfioramento opzionale.
Altra caratteristica del Sinumerik Operate Display Manager è il controllo multi-finger - utilizzato solitamente su smartphone o tablet – che consente un lavoro più veloce e intuitivo. Questo lo rende ideale per l'uso anche con display industriali di grandi dimensioni con funzionalità multi-touch come il pannello Sinumerik blackline plus da 22 pollici.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 0224311