Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release22 Marzo 2018Siemens AGMilano
Milano da oggi ha una nuova via dedicata a Werner von Siemens
Alla presenza dell’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno e del Presidente e CEO di Siemens Italia, Federico Golla, si svolge oggi a Milano la cerimonia di intitolazione a Werner von Siemens di una nuova strada che ospita il nuovo quartier generale dell’azienda: collegherà Via Ponte Nuovo con via del Ricordo con la denominazione "Werner von Siemens - Imprenditore".
Visionario, uomo di azione e di ingegno, Werner von Siemens fu innovatore e imprenditore. A lui si devono famosi primati: l’invenzione della dinamo elettrica nel 1866, che ha posto le basi per l’utilizzo dell’elettricità come fonte di energia. Nel 1879 presenta a Berlino la prima locomotiva elettrica al mondo. Sviluppa il primo esempio di illuminazione urbana con lampade elettriche e il primo semaforo. Nel 1880 costruisce il primo ascensore e l’anno successivo mette in funzione il primo tram elettrico al mondo. Dopo oltre 200 anni dalla sua nascita, lo spirito pionieristico, l’applicazione concreta dell’ingegno e l’attenzione alla sostenibilità sono l’eredità che Werner ha lasciato all’azienda che ancora oggi porta il suo nome.
La cerimonia si svolge in occasione dell’inaugurazione del quartier generale che Siemens Italia ha realizzato in un’area dove esisteva già una sua sede con uffici e laboratori, portando avanti contestualmente un ampio progetto di riqualificazione urbana. Un investimento per la città e per l’Italia che conferma una storia, quella di Siemens nel nostro Paese, lunga 119 anni. E’ il 1° gennaio 1899 quando proprio a Milano nasce la Società Italiana Siemens per Impianti Elettrici Anonima: atto ufficiale importante, che segue ad attività di business, partite già otto anni prima in tutta la nazione. Per esempio la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra Cagliari e Algeri nel 1856, pochi anni dopo la marina militare adottava l’illuminazione elettrica delle navi, installando un modello di dinamo inventato da Werner. E ancora nel 1878 venivano illuminate piazza del Popolo e le terrazze dei Pincio a Roma.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Angela Gherardelli
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431