Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17 Ottobre 2018Siemens AGMilano
Le soluzioni innovative di Siemens Healthineers protagoniste a SIBioC 2018
Siemens Healthineers rinnova la propria partecipazione alla 50° edizione del Congresso Nazionale SIBioc-Medicina di Laboratorio, in programma a Napoli, presso la Città della Scienza, dal 16 al 18 ottobre. Nato da un’iniziativa dell’Associazione SIBioC - Medicina di Laboratorio (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) - il Congresso si presenta quest’anno con il motto “InnovAzione nella Medicina di Laboratorio” e raggiunge un traguardo importante, la 50° edizione, in un periodo di profondi cambiamenti per la medicina di laboratorio, in termini soprattutto di nuove tecnologie e di digitalizzazione.
Motto, obiettivi e visioni che si coniugano perfettamente con quelli di Siemens Healthineers, da sempre impegnata, grazie al proprio know-how ed expertise, nel trasformare le sfide in opportunità, nel fornire ai professionisti della sanità gli strumenti per creare valore attraverso l’espansione della medicina personalizzata, la trasformazione dei percorsi di cura, il miglioramento dell’esperienza del paziente e la digitalizzazione della sanità.
Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono le soluzioni di Siemens Healthineers in mostra presso lo Stand 24 -25 – soluzioni di Laboratory Diagnostics, Point of Care and Molecular Diagnostics, che si contraddistinguono per i loro requisiti di “InnovAzione” e che confermano ancora una volta il ruolo di Siemens Healthineers di pioniere nella ricerca e nello sviluppo di strumenti all’avanguardia e a valore aggiunto.
A partire da Atellica™ Solution, la linea di analizzatori per immunochimica e chimica clinica flessibili, che si caratterizza per la semplicità di utilizzo, un maggior livello di controllo, una gestione intelligente dei campioni – grazie ad Atellica Magline™ Transport, la tecnologia brevettata di trasporto bi-direzionale dei campioni su magneti, 10 volte più veloce dei tradizionali trasportatori – e la possibilità, di conseguenza, di ottenere risultati migliori.
Passando dal sistema per l’emogasanalisi del sangue epoc®, una soluzione portatile wireless di diagnostica per analisi del sangue point-of-care che fornisce risultati relativi a gas ematici, elettroliti e metaboliti in circa 30 secondi dall’introduzione del campione, direttamente al letto del paziente. Si tratta di una soluzione che non solo soddisfa le aziende sanitarie ma anche i pazienti, accrescendo la qualità della cura erogata e ponendoli, una volta di più, al centro delle cure.
Per arrivare infine al Fast Track cycler1, la piattaforma di FTD che consente di implementare i test molecolari in maniera semplice e veloce nei laboratori di qualsiasi dimensione, e al software FastFinder che migliora il workflow grazie all’interpretazione automatica dei risultati, sempre più potente grazie all’Intelligenza Artificiale (AI-powered). Un software che, basato appunto sull’intelligenza artificiale, riduce al minimo la necessità di utilizzare il processo manuale, con una conseguente riduzione dei tempi e incremento dell’affidabilità dei risultati.
E’ attraverso soluzioni efficaci ed efficienti di raccolta e analisi dei dati – provenienti da attività di imaging, da diagnostica di laboratorio e da documentazione medica e che si stima aumenteranno di 50 volte entro il 2020 – che Siemens Healthineers accompagna le aziende del mondo della sanità nel loro percorso di trasformazione digitale.
1 For Research Use Only.
2 CE marked for IVD use. Product availability may vary from country to country and is subject to varying regulatory requirements. Please contact your local representative for availability.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Velentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431