Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release03 Aprile 2017Siemens AGMilano
La smart city in mostra alla Milano Design Week 2017: quando la tecnologia incontra il design
Siemens è presente alla mostra “New Materials for a Smart City” all’interno di uno spazio dedicato al progetto Sharing Cities durante la Milano Design Week 2017. Con il patrocinio del Comune di Milano, la mostra si propone di offrire una panoramica sulle tecnologie per le città intelligenti.
A Milano il progetto «lighthouse» Sharing Cities - iniziativa finanziata dal programma H2020 dell’Unione Europea - prevede la realizzazione del quartiere intelligente di Porta Romana/Chiaravalle. Siemens Italia partecipa al progetto in qualità di partner tecnologico per lo sviluppo di un sistema di gestione dell’energia utilizzato dalla piattaforma urbana di condivisione (Urban Sharing Platform, USP).
In particolare Siemens è responsabile - con la sua piattaforma cloud based (Monet) - del monitoraggio, supervisione, controllo e ottimizzazione dei carichi energetici, e della supervisione dei valori ambientali (quali indice di umidità, emissione di CO2, etc.) del quartiere milanese.
Come funziona? Il sistema si interfaccia con i diversi sistemi di misura presenti nell’area. Consente di acquisire, ad esempio, dati relativi agli impianti per l’illuminazione pubblica o all’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, così come di interagire con i sistemi di misura presenti sulle reti di distribuzione di acqua, gas e calore.
Il cuore del sistema fornito da Siemens è un database non relazionale che garantisce flessibilità e scalabilità ed è ottimale per l’esecuzione di avanzati algoritmi di data analytics. Un sofisticato motore di regole consente la definizione dei comportamenti del sistema.
Questi algoritmi di ottimizzazione sono messi a disposizione tramite un cruscotto, un’interfaccia utente semplice e intuitiva, al Comune di Milano e agli Energy Manager delle aziende partner per implementare le politiche energetiche, volte a migliorare l’efficienza.
Background info
Monet, il cruscotto per il monitoraggio e il controllo dell’energia
La recente introduzione della norma UNI CEI EN ISO 50001 è, a livello nazionale, il punto di riferimento per la promozione dell’efficienza energetica. Questa normativa definisce una metodologia chiara per tutte le aziende che vogliano, con un approccio sistematico, perseguire il miglioramento continuo della propria prestazione, che include l’efficientamento oltre al consumo e all’utilizzo dell’energia stessa. Proprio per rispondere a queste esigenze Siemens ha sviluppato Monet, una piattaforma tecnologica innovativa basata su tecnologia Cloud che, attraverso un’interfaccia utente semplice e intuitiva, svolge funzioni di monitoraggio, supervisione, controllo e ottimizzazione dei flussi energetici.
La sua architettura segue il paradigma dell’Internet of Things (IoT), offrendo la possibilità di connettere oggetti e servizi diversi grazie a una varietà di protocolli aperti e standardizzati. La soluzione si propone come vero e proprio cruscotto energetico al servizio di città, complessi immobiliari e realtà industriali, già orientati a un uso efficiente delle proprie risorse, garantendo una puntuale conoscenza dei propri consumi per avviare azioni correttive tese al miglioramento della propria perfomance energetica.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Angela Gherardelli
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431