Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Italo Holding sceglie i treni ad alta velocità Velaro di Siemens Mobility

XXX
"La decisione di Italo Holding di affidarsi a Siemens Mobility conferma la fiducia nella piattaforma Velaro, oggi tra le principali soluzioni per il trasporto ferroviario ad alta velocità a livello internazionale - ha dichiarato Michael Peter, CEO di Siemens Mobility - Con oltre 3 miliardi di chilometri percorsi in numerosi Paesi e milioni di passeggeri trasportati, Velaro ha dimostrato nel tempo affidabilità, efficienza e prestazioni elevate, diventando un punto di riferimento nel settore. Questo accordo, che unisce la fornitura dei treni a un contratto di Full Service della durata di trenta anni, rafforza la collaborazione con Italo Holding e conferma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni sempre più innovative per il comparto ferroviario”. 
I nuovi treni Velaro saranno composti da otto carrozze e offriranno circa 440 posti a sedere ciascuno. Progettati per raggiungere una velocità massima di 320 km/h, saranno equipaggiati con tecnologia multisistema, che consentirà loro di operare con quattro diversi sistemi di alimentazione: corrente continua a 1,5 e 3 kV e corrente alternata a 15 e 25 kV. I convogli integreranno anche antenne Starlink, offrendo ai passeggeri una connessione Internet satellitare ad alta velocità.

L'accordo tra Siemens Mobility e Italo Holding prevede inoltre un contratto di Full Service della durata di trenta anni, che accompagnerà l'intero ciclo di vita della flotta. La manutenzione sarà effettuata presso il deposito Siemens Mobility di Dortmund e sarà supportata dalla piattaforma Railigent X, oltre che da servizi digitali per il monitoraggio dei treni, con l'obiettivo di ottimizzare la manutenzione predittiva e migliorare l'efficienza operativa. 

Comunicato stampa

Seguici su X

Siemens Mobility è una società gestita separatamente da Siemens AG. Come leader nelle soluzioni di  trasporto intelligenti da oltre 175 anni, Siemens Mobility innova costantemente il suo portafoglio. Le sue aree  principali includono materiale rotabile, automazione e elettrificazione ferroviaria, un portafoglio software  completo, sistemi chiavi in mano e servizi correlati. Con prodotti e soluzioni digitali e l'uso dell'IA industriale,  Siemens Mobility sta permettendo agli operatori di mobilità di tutto il mondo di rendere la propria infrastruttura  intelligente, aumentare il valore in modo sostenibile durante tutto il ciclo di vita, migliorare l'esperienza dei  passeggeri e garantire la disponibilità. Nell'anno fiscale 2025, terminato il 30 settembre 2025, Siemens Mobility  ha registrato un fatturato di €12,4 miliardi e ha impiegato circa 43.400 persone in tutto il mondo. Ulteriori  informazioni sono disponibili su: www.siemens.com/mobility 
Leggi di più

Contatti

Valentina Di Luca

+39 (02) 2431