Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release11 Gennaio 2019Digital IndustriesMilano
Il nuovo trasmettitore di livello ad ultrasuoni di Siemens: compatto, affidabile e con elaborazione intelligente del segnale per una maggiore precisione
Con Sitrans Probe LU240, Siemens introduce il nuovo misuratore di livello ad ultrasuoni con protocollo Hart: uno strumento compatto e robusto in grado di fornire misure di livello, di volume e di portata su canale aperto altamente affidabili. Progettato per l’utilizzo nel settore delle acque potabili e di quelle reflue, il nuovo trasmettitore è in grado di trovare applicazione anche in ambito chimico e nel settore alimentare. L'elaborazione dell'eco “Process Intelligence” comprovata e testata sul campo, ha la funzione di rilevare i segnali derivanti dal livello reale, discriminando i falsi echi. In questa maniera si ottengono letture affidabili e risposte rapide ai cambiamenti effettivi del livello del fluido. Sitrans Probe LU 240, con “banda morta” ridotta a soli 20cm dalla faccia della sonda, può lavorare in spazi ridotti fornendo letture sempre accurate, aumentando così la possibilità di utilizzo del serbatoio ad una capacità più elevata.
Il nuovo misuratore può essere configurato velocemente e facilmente tramite il suo display con quattro tasti oppure con interfaccia remota utilizzando il software Simatic PDM.
I costi di messa in servizio e avviamento si riducono notevolmente con Sitrans Probe LU 240, infatti è possibile dotarlo di un coperchio trasparente che consente all’operatore di osservare immediatamente i valori impostati e la risposta dello strumento, senza alcun bisogno di rimuovere il coperchio superiore per vederne il display. Per quelle applicazioni che richiedono dati di temperatura di processo, Sitrans Probe LU240 può fornire la lettura di entrambi i valori: sia di livello che, appunto, di temperatura. Lo strumento può essere alimentato anche tramite pannelli solari, grazie al suo basso valore di start-up con corrente a 3.55 mA e con tensione minima di alimentazione di 10.5 volt.
In ambienti particolarmente polverosi che possono creare depositi sulla sonda, il misuratore di livello Sitrans Probe LU 240 mantiene la sua caratteristica autopulente grazie alla vibrazione generata dai cristalli che diffondono l’ultrasuono, posizionati nella parte inferiore del sensore. Anche per questo motivo lo strumento non è disturbato nelle misure in ambiente aperto ove siano presenti agenti atmosferici come vento, neve, pioggia o repentini sbalzi di temperatura. Per applicazioni in ambienti estremi, lo strumento è sempre in versione IP 68 con sonda incapsulata in PVDF o ETFE resistente alle corrosioni, agli agenti chimici e ad eventuali colpi inferti alla sonda.
Con la digitalizzazione è poi possibile integrare i dati sensibili che arrivano dal campo con tutte le operazioni richieste in un impianto, sbloccando così nuove opportunità per analizzare i processi e identificare le aree di miglioramento. Connettendo Sitrans Probe LU240 ad un sistema di controllo centralizzato, l’operatore sarà in grado di monitorare la misura di livello nel comfort di una sala di controllo, oppure in remoto, senza essere fisicamente presente sull’impianto. Tutto questo è possibile utilizzando una delle tante soluzioni che Siemens propone nel mondo dell’automazione.

Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Siemens (Berlino e Monaco) è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. Attraverso Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. Nell'anno fiscale 2020, che si è concluso il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato ricavi per 57,1 miliardi di euro e un utile netto di 4,2 miliardi di euro. Al 30 settembre 2020, l'azienda contava circa 293.000 dipendenti in tutto il mondo.
Con una lunga storia che parte nel 1899 Siemens in Italia è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. E’ presente in modo capillare sul territorio con il quartier generale a Milano, filiali e presidi commerciali distribuiti in tutto il Paese. Ha centri di competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). La società è certificata per il secondo anno consecutivo Top Employer Italia 2020.
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens in Italia
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431