Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21 Giugno 2016Siemens AGMilano
Il nuovo quartier generale di Siemens a Monaco incontra l’arte
La splendida vista della scultura di bronzo “Schwesterngruppe” (Gruppo di Sorelle) di Georg Baselitz fa da cornice all’ingresso del nuovo quartier generale di Siemens a Monaco. Completamente accessibile al pubblico, la scultura è parte integrante della nuova concezione di “edificio aperto” di Siemens. Georg Baselitz ha dichiarato a proposito del proprio lavoro: “Ciò che si vede è memoria su scala monumentale: in questo caso, mia sorella e le sue amiche in cammino mano per la mano verso la piazza del villaggio. La tradizione delle Tre Grazie, dall’Antica Grecia, passando dal Botticelli fino ai giorni nostri, è uno dei temi fondanti di questo lavoro. A mia memoria, non esiste nella storia della scultura un gruppo di figure con le braccia così interconnesse.”
Joe Kaeser, Presidente e CEO di Siemens AG, ha dichiarato in occasione della cerimonia inaugurale dell’opera d’arte: “Il nostro quartier generale è il luogo degli incontri, anche di tipo artistico. Siamo grati che opere di arte contemporanea così importanti siano presentate qui nella sezione pubblica del nostro edificio.”
Una seconda opera, che si erige sempre all’interno del contesto del nuovo quartier generale Siemens, è la scultura chiamata “The Wings”, creata dall’architetto e artista Daniel Libeskind. Situata direttamente sulla Oskar-von-Miller-Ring di Monaco, segna un punto di riferimento al nuovo asse che collega il centro città al distretto dei musei. Con altre due copie della scultura che saranno installate nelle sedi Siemens di Erlangen (la sede più grande della multinazionale) e Berlino (città nella quale è stata fondata l’azienda), il gruppo scultoreo “The Wings” simboleggia un ponte che collega le sedi storicamente più rilevanti di Siemens.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Angela Gherardelli
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italy
20128 Milano
Italy
+39 022431