Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14 Dicembre 2017Digital IndustriesMilano
Il nuovo misuratore di portata ultrasonoro clamp-on di Siemens: elevata precisione a costi ridotti
Siemens presenta il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on Sitrans FS220 che si va ad aggiungere al crescente portfolio dei misuratori di portata digitali di nuova generazione di Siemens. Combinando il trasmettitore Sitrans FST020 con i trasduttori Sitrans FSS200 adatti al montaggio esterno sulla tubazione, il Sitrans FS220 offre le funzioni di misura più comunemente richieste con una precisione superiore, efficienza dei costi e facilità d'utilizzo. Il nuovo Sitrans FS220 è adatto a molteplici settori industriali per quelle misurazioni di flusso di liquidi che devono mantenere costi ridotti (acqua e acque reflue, energia, HVAC e prodotti chimici).
Il nuovo trasmettitore Sitrans FST020 con il suo algoritmo integrato PerformancePLUSTM è stato aggiornato rispetto alla versione precedente per offrire prestazioni migliorate, semplicità di utilizzo e numerose opzioni per la personalizzazione. L’elevata precisione dell'1% della portata istantanea è ottenuta in un ampio spettro di velocità, con una migliore stabilità dello zero e senza la necessità di settare lo zero con una ripetibilità dello 0,25% secondo le normative ISO 11631. Queste sono solo alcune delle sue maggiori caratteristiche.
La centralina Sitrans FST020 è semplice da usare: a partire dalla messa in servizio iniziale fino all'utilizzo quotidiano passando per una limitata necessità di manutenzione. L'ampio display è dotato di un menu di navigazione intuitivo, un maggior numero di procedure guidate per la configurazione e la possibilità di visualizzare fino a 6 parametri configurabili dall'utente sullo stesso schermo nonché di personalizzare 5 diverse visualizzazioni del display. L'innovativa scheda microSD SensorFlash® consente l'accesso a tutti i dati e i certificati dello strumento direttamente da un PC o tramite una porta USB incorporata nel trasmettitore. La funzione di registrazione e verifica dati memorizza automaticamente fino a 100 rilevazioni per ogni parametro di processo e di diagnostica oltre che le modifiche apportate alle impostazioni dello strumento. Questa funzione consente agli operatori di analizzare le prestazioni di ciascun processo e di risolvere eventuali potenziali problemi, ottimizzando l'efficienza dell'impianto e migliorando la qualità dei prodotti finali. La piattaforma digitale del trasmettitore FST020 è stata collaudata anche durante l’utilizzo in campo e condivide le stesse interfacce HMI e le stesse strutture di menu con il trasmettitore a ultrasuoni clamp-on FST030 e con il trasmettitore Coriolis FCT030.
Il trasmettitore Sitrans FST020 è stato sviluppato per lavorare insieme agli attuali trasduttori ad ultrasuoni clamp-on Sitrans FSS200, che possono essere installati su tubi con diametro fino a 10 m (394 inch.) senza causare interruzioni nel processo. Poiché i sensori non entrano mai in contatto con il prodotto e non sono dotati di parti mobili, non richiedono praticamente alcuna manutenzione. Inoltre, per le applicazioni più impegnative, la tecnologia opzionale dei sensori WideBeam® per il tempo di transito è in grado di gestire in modo ottimale i disturbi generati dai solidi in sospensione o quelli di aerazione nel fluido evitando così di ridurre le prestazioni dello strumento.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431