[{"name":"Home","site_name":"Area stampa | Azienda | Siemens","description":"","url_str":"\/it\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/it\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/it","children":[{"name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]}]
[{"nid":"6","name":"Un portfolio digitale e integrato per il mercato residenziale: Siemens a Key Energy 2019","tid":1,"url_str":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","alias":"\/it\/it\/comunicatostampa\/un-portfolio-digitale-e-integrato-il-mercato-residenziale-siemens-key-energy-2019","level":1,"image":"","options":[],"depth":1,"parent":false,"children":[]}]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Good Life Siemens: il nuovo piano di welfare aziendale per gli oltre 3000 collaboratori italiani
Un programma innovativo di Welfare per il futuro
Un programma innovativo di Welfare per il futuro
“Da tempo portiamo avanti politiche che a vario titolo mettano sempre di più la persona al centro con la sua identità professionale e personale” dice Federica Fasoli, direttore Risorse Umane di Siemens Italia. “In quest’ottica si inserisce Good Life Siemens, un programma in continua evoluzione rivolto a tutti gli oltre 3000 collaboratori della nostra Società in Italia per portare il benessere non solo fisico, ma anche emotivo e finanziario nelle loro vite ed in quelle dei familiari”.
Il programma “Good Life Siemens” affronta i grandi temi della modernità, come la velocità e la connettività del mondo digitale, con gli impatti che può avere sull’equilibrio emotivo e sull’educazione dei figli; l’allungamento della vita media, che si dovrebbe accompagnare con una crescente qualità della vita sia dal punto di vista fisico che economico-finanziario; l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie nel lavoro, che ne aumentano i ritmi e la complessità mentre cambiano le regole del gioco con una velocità e imprevedibilità mai riscontrati prima d’ora. A tale scopo sono stati sviluppati percorsi formativi orientati a comprendere e vivere il futuro in modo più consapevole.
Il programma di welfare di Siemens parte quindi con una serie di sessioni dedicate al sistema pensionistico italiano e alla propria situazione previdenziale, condizione necessaria per avere una vita serena al termine della carriera lavorativa (financial life). Nell’ambito della digital health, i collaboratori avranno a disposizione un portale dedicato e la possibilità di utilizzare device innovativi per il monitoraggio della salute.
E ancora, il programma include un percorso di wellbeing rivolto ad un gruppo di persone che, dopo aver studiato il loro stile di vita ideale, faranno coaching ai colleghi in qualità di ambasciatori sui temi del benessere e di uno stile di vita salutare (phisical life).
Infine, sono previsti corsi di formazione pensati per chi ha figli giovani che devono guardare a internet con maturità per coglierne il meglio, evitando pericolose dipendenze (emotional life).
Il piano si aggiunge a numerose altre iniziative messe in campo da Siemens Italia nell’ambito del welfare aziendale. Oltre a programmi innovativi di Flexible Benefit che rispondono alle esigenze specifiche di ogni singolo collaboratore e della sua famiglia, già dal 2011 Siemens ha implementato lo Smart Working, noto con il nome di “Siemens Office”. Si tratta di un radicale cambiamento culturale perché introduce un nuovo modo di pensare e concepire il lavoro, che è gestito dalle persone in modo flessibile e con ampi margini di autonomia personale.