Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release10 Ottobre 2016Siemens AGMilano
empowering people. Award: premiate le soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita nei paesi in sviluppo
La giuria internazionale di esperti del concorso lanciato da Siemens Stiftung empowering people. Award ha selezionato e premiato le soluzioni tecnologiche più innovative in grado di contribuire - in modo sostenibile - al miglioramento delle condizioni di vita dei paesi in via di sviluppo.
Quest’anno sono state inviate oltre 800 soluzioni tecnologiche provenienti da 88 paesi del mondo al concorso mondiale organizzato da Siemens Stiftung. Una giuria internazionale ha decretato i tre vincitori dopo aver selezionato i 23 progetti migliori. Esaminando le soluzioni creative, i giudici hanno valutato il grado di innovazione e il livello di sostenibilità finanziaria dei progetti. Tutti i vincitori sono stati premiati in occasione della cerimonia tenutasi il 6 ottobre a LaLuz, Berlino.
Siemens Stiftung ha messo in palio un montepremi di 200.000 euro: 50.000 per il primo premio, 30.000 per il secondo, 20.000 il terzo. I rimanenti 20 finalisti hanno ricevuto ognuno 5.000 euro. Oltre a questo, il vincitore del Premio Community ha ricevuto materiale tecnologico per un valore di 3.000 euro. Il premio in denaro serve da supporto per la soluzione presentata nella sua fase di implementazione e sviluppo. I 23 finalisti sono stati invitati a far parte della rete empowering people. Network.
Le 3 soluzioni tecnologiche vincitrici:
Primo posto - Braccialetto contro l’ipotermia di BEMPU Health, India: il vincitore del primo premio BEMPU ha ricevuto 50.000 euro con la propria risposta al diffondersi dei casi di ipotermia. Il braccialetto monitora la temperatura corporea dei neonati e dei prematuri e intuitivamente allerta un parente se la temperatura del bambino scende. Grazie alla sua semplicità tecnologica, la soluzione non richiede alcuna formazione medica e aiuta a prevenire la mortalità degli infanti in condizioni di vita sfavorevoli.
Secondo posto - la soluzione integrata Garbage Clinical Insurance, di Indonesia Medika ha ricevuto 30.000 euro. Questa micro programma di assicurazione sulla salute trasforma i rifiuti riciclabili in una risorsa finanziaria: i cittadini indonesiani possono usare i propri rifiuti per comprare un pacchetto assicurativo. Questo consente anche ai più poveri di accedere a servizi sanitari, riducendo al contempo l’inquinamento da rifiuti.
Terzo posto - aQysta ha ricevuto 20.000 euro per la soluzione Barsha Pump – Irrigazione da idroelettrico. Progettato per aiutare gli agricoltori, questo mulino usa l’energia prodotta dalla corrente dei fiumi e dei canali per pompare acqua, a prescindere dalla velocità del flusso. Il dispositivo, che può pompare acqua anche su lunghe distanze, non è economico ma impiega materiali autoctoni. Necessita di poca manutenzione e non richiede l’impiego di carburante o elettricità per funzionare. Questo garantisce che non ci siano ulteriori spese di gestione.
Premio Community - Aggiudicato dalla WAFFCO, Fraunhofer Gesellschaft, Germania per la soluzione Waste-Fuel Free Combustion: una stufa chiusa a biomassa per abitazioni. Semplice ed economica da produrre, è realizzata principalmente con argilla e metallo e funziona come cucina. La stufa si può alimentare con i rifiuti agricoli e domestici ma anche con gli scarti degli confezioni.
Background information
Empowering people. Network è stata fondata per rafforzare le relazioni tra le aziende, gli innovatori, i partner operativi e gli investitori che lavorano nel campo dello sviluppo tecnologico. Offrendo un aiuto agli innovatori, i membri beneficiano di sessioni di formazione online e offline su tematiche rilevanti per la loro attività lavorativa. Inoltre, ricevono consulenze di esperti e supporto per lo sviluppo ulteriore delle proprie soluzioni.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Angela Gherardelli
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italy
20128 Milano
Italy
+39 022431