Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

È ora in vendita la nuova linea AtellicaTM Solution di analizzatori diagnostici avanzati di Siemens Healthineers

Oggi Siemens Healthineers ha annunciato l’ottenimento del marchio CE e la disponibilità su scala globale di Atellica™ Solution, una linea di analizzatori per immunochimica e chimica clinica flessibili, scalabili e predisposti per l’automazione. Questa soluzione è ora disponibile in Europa, negli Stati Uniti d’America, in Sud America e in Asia3.
Atellica Solution offre ai professionisti del settore della diagnosi di laboratorio il controllo e la semplicità che consente di dedicare più tempo a focalizzarsi su risultati migliori, sottraendolo alle attività operative.
"Il lancio dell’innovativa Atellica Solution rivoluziona la gestione dei campioni e offre ai clienti una flessibilità senza precedenti per affrontare le sfide future dei laboratori", afferma Franz Walt, presidente di Laboratory Diagnostics di Siemens Healthineers.
"Atellica Solution è stata sviluppata sulla base di un’ampia ricerca di mercato svolta su professionisti di laboratorio in tutto il mondo. Il risultato è una soluzione innovativa che offre procedure semplici, un maggior livello di controllo e più tempo per focalizzarsi su risultati migliori sia dal punto di vista clinico sia aziendale".
Atellica Solution, composta da un modulo di gestione dei campioni e da analizzatori per immunochimica e chimica clinica, è ideale per laboratori con volumi medio-alti e offre una flessibilità senza precedenti per rispondere alle mutevole esigenze analitiche e ai limiti di spazio. Questa soluzione è in grado di combinare fino a 10 componenti in più di 300 configurazioni personalizzabili, incluse quelle a forma di L, a U e configurazioni lineari. È in grado di operare come sistema stand-alone o in abbinamento al sistema di automazione Aptio® Automation per una soluzione di test multidisciplinare e completa, comprendente analizzatori per chimica clinica, immunochimica, emostasi, ematologia e proteine plasmatiche. Inoltre, grazie a un analizzatore per immunochimica che esegue fino a 440 test all’ora2, Atellica Solution offre la massima produttività del settore per metro quadrato1.
Una caratteristica fondamentale è costituita da Atellica Magline™ Transport, la tecnologia brevettata di trasporto bi-direzionale dei campioni su magneti, 10 volte più veloce dei tradizionali trasportatori e che offre funzionalità innovative e uniche di gestione dei campioni. La tecnologia di trasporto, abbinata a un sistema di visione con multi-camera e a funzionalità di instradamento intelligente dei campioni, nonché di controllo di qualità (QC) e calibrazione automatica, offre ai laboratori un controllo indipendente su ogni singolo campione, da quelli di routine ai campioni STAT, che permette al personale medico di ottenere risultati di elevata qualità e in tempi rapidi a beneficio dei pazienti.
Atellica Solution semplifica le procedure di laboratorio grazie alla gestione intelligente dei campioni. È in grado di elaborare oltre 30 diversi tipi di contenitori per campioni, tra cui i contenitori pediatrici e le coppette portacampione che possono essere aspirate dal tubo principale. Inoltre, l’uso degli stessi reagenti e materiali di consumo per tutte le diverse configurazioni di analizzatori consente ai laboratori di ottimizzare le scorte e garantire risultati omogenei per i pazienti, a prescindere da dove vengono testati i campioni.
"Atellica Solution ci offre gli strumenti tecnologici che attendevamo da tempo", commenta il Dr. Jose Luis Bedini, Responsabile dell’Area operativa Laboratorio centrale dell’Hospital Clínic di Barcellona. "La nostra esperienza ed aspettative come professionisti di laboratorio si sono tradotte in un prodotto reale. Finalmente vediamo qualcosa di veramente innovativo per i laboratori centrali, in grado di soddisfare le nostre necessità tecniche e procedurali".
Atellica Solution si basa su un menù completo di 170 test3, in grado di ottenere risultati in 10 minuti per esami fondamentali in ambito cardiaco, riproduttivo e tiroideo, con 50 test in più all’interno della pipeline. L’analizzatore per immunochimica presenta una struttura a doppio anello di incubazione in attesa di brevetto, controlli della temperatura e dell’umidità dell’ambiente di reazione, potenti magneti per la separazione delle particelle e robusti protocolli di lavaggio, che consentono di ottenere in breve tempo risultati di elevata precisione.
Atellica Solution è progettata all’insegna dell’affidabilità e offre caratteristiche come monitoraggio da remoto, ripristino automatico e diverse innovazioni in termini di manutenzione volte a massimizzare il tempo di funzionamento.Un obiettivo strategico di Siemens Healthineers è supportare i professionisti della sanità di tutto il mondo, al fine di soddisfarne le necessità e aiutarli a raggiungere l’eccellenza nei rispettivi ambiti. Con offerte come Atellica Solution, Siemens Healthineers aiuta i professionisti di laboratorio a semplificare le procedure operative, in modo da potersi focalizzare su risultati migliori sia dal punto di vista clinico sia aziendale.



1 In base al mix di test.
2 Rispetto ai principali concorrenti del settore della diagnostica in vitro.
3 La disponibilità dei prodotti varia da Paese a Paese

Comunicato stampa 

Press Folders

Seguici su Twitter

Contatti

Valentina Di Luca

Siemens Spa

Via Vipiteno 4                                               
20128 Milano                                                                  Italia 

+39 022431