Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release16 Settembre 2019Portfolio CompaniesMilano
Con Siemens il Superyacht Vanadis di CCN è amico dell’ambiente
Varata ufficialmente lo scorso maggio, MY Vanadis è l’imbarcazione da 31 metri firmata da CCN (Cerri Cantieri Navali) – di proprietà del Gruppo Gavio dal 2011 e specializzata nella costruzione di yacht altamente performanti – e dotata del sistema di propulsione diesel-elettrico SISHIP EcoProp di Siemens. Un sistema di nazionalità tutta italiana: Siemens Italia, con il suo Business Process Solutions Marine, è infatti Centro di Competenza di Siemens Marine per lo sviluppo di applicazioni a propulsioni ibride per imbarcazioni compatte.
Ed è proprio grazie a questo sistema Siemens che MY Vanadis ha ottenuto la certificazione “Hybrid Power” dal Lloyd’s Register. Si tratta del primo motoryacht Made in Italy a raggiungere questo risultato, frutto in particolar modo dell’importante contenuto tecnologico e degli elevati standard garantiti dalla soluzione Siemens.
Quarto modello della collezione “Fuoriserie” - la linea su misura del cantiere di Carrara - Vanadis deve il suo nome a una dea della mitologia nordica ed è nato della collaborazione del cantiere CCN con lo studio olandese Guido de Groot, che ha curato sia il design interno che quello esterno, con lo studio Ginton che ha curato l’architettura navale e con Siemens che ha portato il proprio contenuto tecnologico dagli elevati standard.
Dotata di due propulsori azimutali a doppia elica di Schottel, comandati dal sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico Siemens SISHIP EcoProp, Vanadis può vantare una navigazione a bassi consumi e ridotto impatto ambientale, oltre ad un elevato comfort a bordo grazie alla riduzione del rumore e delle vibrazioni durante la navigazione.
Il sistema Siemens, di tipo IPS ovvero Integrated Power System, integra al suo interno sia il controllo della propulsione che della generazione della potenza elettrica e la gestione dell’energia immagazzinata nelle batterie agli ioni di litio. Un sistema di ultima generazione che con un'unica rete in corrente continua provvede a distribuire la potenza elettrica dedicata alla propulsione e ai servizi ausiliari coniugando la massima sicurezza con la massima efficienza.
La scelta di CCN di affidarsi a Siemens risiede proprio nell’attenzione ai temi di eco-sostenibilità ed efficienza ambientale facilmente riscontrabili nell’innovativo sistema integrato di propulsione ibrida SISHIP EcoProp, in grado di garantire un bilancio energetico delle imbarcazioni più sostenibile, un’elevata autonomia di navigazione con la massima efficienza, silenziosità durante la navigazione e il pieno rispetto dell’ambiente nonché la possibilità di poter accedere ad aree marine protette.
Si tratta di un supporto completo, quello fornito da Siemens a CCN, lungo tutta la filiera di produzione, a partire quindi dallo studio e gestione del progetto, la fornitura delle componenti tecnologiche ma anche delle soluzioni di engineering hardware e software, passando poi ai test in cantiere, le prove in banchina e in navigazione, fino alla consegna finale.
Background info
Il sistema di propulsione SISHIP EcoProp è di tipo ibrido con propulsione diesel elettrica parallela: i propulsori possono essere governati da motori diesel tradizionali per navigare a velocità di crociera o da motori elettrici per navigazione a bassa velocità aumentando notevolmente il comfort a bordo. Gli stessi motori elettrici di propulsione sono utilizzati come generatori, in combinazione con i motori diesel, generando energia elettrica con il minor consumo specifico di carburante.
Anche i due generatori diesel di bordo sono stati forniti e appositamente sviluppati da Siemens in collaborazione con CGT e si basano su tecnologia a giri variabili con generatori a magneti permanenti: si tratta di una tecnologia che permette di ottimizzare i consumi e aumentare l’efficienza.
Il sistema è dotato di batterie agli ioni di litio utilizzate per molteplici funzioni quali il funzionamento Zero Emissioni, Peak Shaving per sopperire ai picchi dei carichi elettrici evitando l’accensione dei generatori diesel, Strategic Control per limitare l’utilizzo dei generatori diesel a basso carico, per ragioni di back-up, aumentando allo stesso tempo il carico dei generatori in funzione, con conseguente incremento dell’efficienza.
Il cuore del sistema SISHIP EcoProp è costituito da un avanzato Energy Management System (EMS) che integra e coordina le funzioni di Propulsion Control, Overload e Black-out Protection.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation,
quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of
electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a
leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as
automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a
leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in
laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion
and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is
available on the Internet at
www.siemens.com.
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens in Italia
Via Vipiteno 4,
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431