Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release29 Settembre 2016Milano
Con Atellica Solution Siemens Healthineers “cambia le regole del gioco”
Siemens Healthineers presenta Atellica™ Solution1, una soluzione immunochimica e di chimica clinica altamente flessibile, caratterizzata da una tecnologia brevettata per il trasporto bi-direzionale di campioni su magneti, 10 volte più veloce dei tradizionali trasportatori1.
"Abbiamo progettato Atellica Solution1 sulla base delle esigenze dei nostri clienti e di un’ampia ricerca dei trend di mercato", ha dichiarato Franz Walt, Presidente Laboratory Diagnostics di Siemens Healthineers. "Il risultato è un effettivo “cambio del gioco”, perché siamo in grado di offrire controllo e semplicità ai nostri clienti che possono così concentrarsi su una migliore gestione delle proprie risorse e degli esiti clinici, evitando di dedicare troppo tempo all’operatività.
"Oltre alla velocità offerta dalla tecnologia Atellica Magline™ Transport1, Atellica Solution1 offre un sistema di visione con multi-camera1 e un sistema direzionale intelligente1 dei campioni per un controllo indipendente di ogni singola provetta, dagli esami di routine alle urgenze1. Atellica Solution1 fornisce una flessibilità senza precedenti per adattarsi al numero di test in continua crescita e ai limiti di spazio. La soluzione può essere utilizzata come sistema stand-alone ma è anche scalabile fino a 10 componenti, che possono essere combinati in più di 300 configurazioni personalizzabili1, incluse quelle a forma di L, a U e formazioni lineari. Può anche essere collegata a Aptio® Automation al fine di ottenere una soluzione completa e multidisciplinare1. E’ inoltre in grado di gestire più di 30 tipologie di provette, tra cui contenitori pediatrici e quelli speciali.
Gli stessi reagenti possono anche essere utilizzati in configurazioni differenti, semplificando le operazioni di laboratorio oltre che quelle di controllo delle scorte, e garantendo risultati coerenti. Inoltre, un unico analizzatore di immunochimica può eseguire più di 400 test all'ora3, raggiungendo così la più alta produttività per metro quadrato nel settore2.
Tra gli altri vantaggi di Atellica Solution1: il monitoraggio da remoto ed il controllo della massimizzazione dei tempi di attività, oltre che un ampio, e in continua espansione, menu1 di esami, grazie a collaudate tecnologie di rilevazione.
“Atellica Solution ci offre gli strumenti tecnologici che abbiamo atteso per tanto tempo”, ha affermato Dr. Josep Lluís Bedini, Responsabile del Core Lab Operative Area, Hospital Clínic Barcelona. "Le nostre esperienze e le nostre aspettative, in qualità di professionisti di laboratorio, sono state concretizzate in qualcosa di reale. Abbiamo finalmente a disposizione qualcosa di veramente nuovo per i laboratori centrali, in grado di soddisfare le nostre necessità tecniche e i flussi di lavoro.
”Atellica Solution1 è il primo di una nuova linea di prodotti Atellica di Siemens Healthineers e ulteriori innovazioni sono in fase di Ricerca&Sviluppo.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italy
20128 Milano
Italy
+39 022431