Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 Maggio 2017Digital IndustriesParma
Automazione: prestazioni aumentate per gli Advanced Controller
Il nuovo firmware 2.1 per il Simatic S7-1500 Advanced Controller di Siemens consente all’utente di utilizzare le nuove funzionalità della piattaforma di engineering TIA Portal V14 SP1. Queste includono l’apertura ad altri sistemi, lo scambio standardizzato bidirezionale di dati tramite AutomationML (Automation Markup Language) con il software di ingegnerizzazione Eplan, il TIA Selection Tool o altri strumenti CAE (Computer Aided Engineering).
Le due CPU con tecnologia fail-safe 1511TF-1 PN e 1515TF-2 PN si aggiungono al portfolio del Simatic S7-1500 Advanced Controller. Le CPU fail-safe Simatic S7-1500 di Siemens combinano le funzionalità ampliate di motion control come gli alberi elettrici e le camme con le applicazioni di sicurezza in un singolo dispositivo. Si completa così il portfolio di questa tecnologia, andando ad aggiungersi alla CPU fail-safe 1517TF-3 PN/DP T-CPU, la più utilizzata nelle applicazioni complesse. Il Simatic S7-1500 Advanced Controller ha un portfolio totalmente scalabile disponibile per l’utente che deve eseguire compiti standard, di sicurezza e di motion control.
Le CPU Simatic S7-1500 sono specificamente abbinate ai sistemi servo drive Sinamics V90 PN e Sinamics S210 per le applicazioni mid-range di motion control. Il nuovo sistema di servo drive Sinamics S210 è disponibile in cinque classi di performance: dai 50 ai 750 watt. Tra i tanti compiti di motion control che possono essere svolti si segnalano quelli che richiedono un’elevata dinamica come il posizionamento, il convogliamento e l’avvolgimento. Le soluzioni pienamente scalabili di motion control possono essere implementate in modo efficiente nella piattaforma TIA Portal con gli oggetti tecnologici, la diagnostica integrata e il rilevamento errori dettagliati.
Il nuovo modulo di alimentazione PS 60W 24/48/60 V DC HF per il Simatic S7-1500 Advanced Controller fornisce alla CPU l'energia necessaria al fine di salvare "a ritenzione" un'elevata quantità di dati in caso d’interruzione dell’alimentazione.
Senza una batteria e senza necessità di manutenzione, il nuovo modulo di alimentazione offre piena rimanenza dei dati di fino a 20 megabyte per CPU. Alimenta direttamente attraverso il backplane bus e supporta i moduli di diagnostica integrata del sistema S7-1500 per le applicazioni standard, di sicurezza e di motion control. Questo velocizza il riavvio delle macchine e degli impianti perché gli eventuali parametri del programma non vengono persi e non devono quindi essere reimpostati. Il nuovo modulo di alimentazione consente anche alle applicazioni di produzione per le quali era stato usato il Simatic S7-400, di essere convertito e aggiornato alla tecnologia S7-1500 senza limitazioni alla rimanenza del numero di variabili ritentive.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431