Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
33.BI-MU: con Siemens innovazione sostenibile per l’industria italiana
IANUS è costituita da un braccio robotico Autonox e da una sorgente laser, inseriti all’interno di una cella con un volume di lavoro pari a 1600 x 1200 x 700 mm, e gestiti direttamente da un controllo numerico Sinumerik One, e dal relativo portfolio di digitalizzazione di Siemens.
Anche se questa speciale cella può essere configurata su diversi processi laser, quella esposta a 33.BI-MU è equipaggiata solo con la Direct Energy Deposition (DED) basata sull’utilizzo di polvere metallica per la costruzione di componenti da zero, per la riparazione, per il rivestimento e per l’aggiunta di parti custom su pezzi in metallo. Grazie alla flessibilità di IANUS, è possibile eseguire processi DED basati anche sull’utilizzo di filo di metallo come materiale di partenza o, uscendo dall’ambito dell’additive manufacturing, optare per la saldatura laser (di prossimità o remota) e la tempra laser.
Grazie alla perfetta integrazione tra il braccio robotico di Prima Additive e il CNC “nativo digitale” di Siemens, poi, si esprime maggiormente il potenziale di IANUS. Attraverso la funzionalità Sinumerik Run MyRobot / Direct Control l’utilizzatore può eseguire la movimentazione e la programmazione del robot utilizzando istruzioni tipiche di una macchina utensile. L’impiego integrato di CAM e CNC, reso possibile dall’utilizzo della piattaforma NX e del controllo numerico Sinumerik One, viene completato dall’integrazione di soluzioni digitali e di gestione e rielaborazione dati.
La soluzione, che si basa sull’ecosistema aperto MindSphere, prevede l’uso di App Siemens, tra cui Manage MyMachine, che consente di visualizzare, gestire e ottimizzare la produzione; e Manage MyMachine /Remote, che permette di gestire sistemi di monitoraggio e controllo da remoto (teleservice). A completamento di tale offerta digitale vi sono alcune applicazioni specifiche, in grado di gestire dati ad alta frequenza, basate sulla piattaforma Industrial Edge for Machine Tools di Siemens.
Non ultimo, l’uso di Create MyVirtual Machine ha permesso di sfruttare al massimo le potenzialità di Sinumerik One: il software, che genera il gemello digitale del sistema, ha agevolato il lavoro di engineering nelle varie fasi di sviluppo e ottimizzazione della macchina, permettendo inoltre una notevole riduzione del time to market.
IANUS è la cella robotizzata multiprocesso equipaggiata con tecnologia full Siemens presentata in anteprima mondiale da Prima Additive, società del gruppo Prima Industrie dedicata alle tecnologie per l’additive manufacturing, presso il suo stand a 33.BI-MU.
Siemens AG è una
società tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e
sanità. Dalle fabbriche sempre più efficienti con catene di approvvigionamento
resilienti fino agli edifici smart, alle reti intelligenti e ai trasporti sostenibili
l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore per i propri clienti.
Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti
di trasformare i propri mercati, aiutandoli a loro volta a trasformare la vita
quotidiana di miliardi di persone. Siemens possiede anche una partecipazione di
maggioranza nella società quotata Siemens Healthineers, fornitore leader nel
settore sanitario. Inoltre, Siemens detiene una partecipazione di minoranza in
Siemens Energy, leader globale nella trasmissione e generazione di energia
elettrica. Nell'anno fiscale 2021, che si è concluso il 30 settembre 2021, il
Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 62,3 miliardi di euro e un utile
netto di 6,7 miliardi di euro. Al 30 settembre 2021, l'azienda aveva circa
303.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visita il sito
www.siemens.com.
In Italia
Siemens è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Presente in modo
capillare sul territorio ha il quartier generale a Milano. Possiede centri di competenza
su mobilità elettrica e smart grid, software industriale, smart building oltre
ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). Impegnata in ambito
Education, la società realizza ogni anno iniziative di formazione rivolte agli
studenti degli Istituti Tecnici Superiori e ai laureandi STEM, vanta
collaborazioni con Università e ITS Rizzoli. E’ socio fondatore della
Fondazione Politecnico di Milano e socio della Fondazione “Istituto Tecnico
Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche”. Per
ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it